It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Serviço de fornecimento reduz a energia para aeração em 32% com limpeza de difusor de líquido

Serviço de fornecimento reduz a energia para aeração em 32% com limpeza de difusor de líquido

A aeração pode representar até 60% do consumo energético de uma estação de tratamento de águas residuais, com o uso de energia a aumentar quando os difusores de aeração ficam obstruídos. Saiba como uma estação de tratamento de águas residuais em Espanha reduziu a sua energia para aeração em 32% sem interromper as operações.

A estação de tratamento de águas residuais Almunia de San Juan situa-se na província de Huesca, em Espanha. O sistema de aeração da estação mantém um nível de oxigénio dissolvido de 1,2 mg/litro regulado quando os seus sopradores arrancam e param.

Os sopradores param automaticamente quando o oxigénio dissolvido ultrapassa 1,7 mg/litro e arrancam novamente quando o oxigénio dissolvido atinge 0,2 mg/litro. Para reduzir o consumo de energia, é importante otimizar a transferência de oxigénio através dos difusores, assim como o arranque e a paragem dos sopradores.

No início de 2021, a estação observou um aumento no consumo de energia pelos sopradores. Os operadores da estação suspeitaram de que os difusores estivessem obstruídos devido à acumulação de carbonato de cálcio na água, causando uma perda de carga significativa nos difusores.

As membranas do difusor estavam a ficar obstruídas não apenas devido a uma água dura, mas também a fatores como a temperatura e os arranques e paragens do soprador. Todas estas variáveis afetam o grau a que a água irá criar incrustação na superfície do difusor.

Um processo conveniente de limpeza de difusor 

A solução era simples, mas com um grande impacto. A Xylem propôs restaurar a eficiência do sistema de aeração com limpeza do líquido do difusor, que usa um sistema de doseamento próprio do bocal para inserir ácido fórmico na linha de fornecimento de ar no topo do reservatório.


 

Este método fornece uniformemente o agente de limpeza aos difusores e dissolve os sais incorporados nos poros das membranas. Visto que o ácido fórmico é um ácido orgânico facilmente degradável, e é altamente diluído antes da injeção, este não prejudica as comunidades de lodos do reservatório.

Assim que os acessórios do kit de limpeza foram montados no anel da conduta, a dosagem de ácido fórmico foi introduzida. No prazo de uma hora, o serviço estava concluído e já mostrava resultados.

Antes do processo de limpeza do líquido, a pressão na linha de abastecimento de água era de 0,53 bar, conforme medido no ponto de injeção. Após uma hora, era de 0,48 bar e no terceiro dia após a limpeza, depois de todo o agente de limpeza ter sido consumido, a pressão diminuiu para 0,47 bar para um fluxo médio.

Consumo de energia reduzido em 32,6%

A passagem de 0,53 para 0,47 bar é uma redução de quase 12% na pressão, visto que o oxigénio flui mais facilmente através do difusor para o reator biológico. Os sopradores podem agora operar usando menos energia ao mesmo tempo que continuam a atingir o ponto de ajuste de oxigénio dissolvido.

O consumo de energia desceu de 0,98 kW/m3 por dia para 0,66 kW/m3 por dia nas melhores condições – uma poupança energética de 32,6%. Nas piores condições, a estação ainda consegue observar uma redução de 1,21 para 0,91 kW/m3 por dia – uma poupança energética de 24,7%.

Face aos elevados preços da energia, estas poupanças proporcionam à estação de tratamento de águas residuais uma redução significativa nos custos operacionais. Além disso, processos preventivos como estes são fundamentais para ajudar o setor da água a mostrar o caminho para atingir zero emissões líquidas de gases de efeito de estufa.

Saber mais sobre o serviço de limpeza de líquido de difusor da Xylem.

Descarregue o artigo sobre zero emissões líquidas da Xylem.
 
Solicitar informação