It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
Gémeo digital ajuda estação de tratamento de águas residuais a reduzir a energia de aeração em 10%

Gémeo digital ajuda estação de tratamento de águas residuais a reduzir a energia de aeração em 10%

Uma estação de tratamento de águas residuais perto de Tyrol, em Itália, queria minimizar o consumo de energia do seu processo de lodo ativado e ao mesmo tempo continuar a cumprir os requisitos de efluente. Ao implementar a Otimização de Sistema de Tratamento (TSO), que cria modelos digitais de processos de tratamento, a estação reduziu o consumo de energia em 10%, apesar de um aumento da carga de 33%. A estação também reduziu o nitrogénio no efluente em 16% e o fósforo total em 25%.

A ARA Pustertal AG opera a estação de tratamento de águas residuais de Innichen-Sexten, perto de Tyrol, em Itália. A estação de tratamento, que tem uma capacidade para 36.000 habitantes, tem um processo de lodo ativado convencional, com pré-desnitrificação e remoção de fósforo biológico.

As águas residuais tratadas na estação consistem em aproximadamente 25% de águas residuais municipais, 25% de águas residuais comerciais e 50% de águas residuais derivadas do turismo. As águas residuais comerciais incluem água de produções leiteiras locais, de um produtor de sumos e de um produtor de bacon e enchidos -– representando a maior quota de águas residuais comerciais.

Usar dados para apresentar recomendações

Para este projeto, o operador escolheu a Otimização de Sistema de Tratamento da Xylem (TSO). Esta solução fornece uma análise em tempo real de parâmetros operacionais nas estações de tratamento e depois apresenta recomendações aos operadores da estação para os ajudar a operar as suas estações de forma mais eficiente, segura e a um custo reduzido.

A TSO usa uma abordagem de decisão inteligente que maximiza os dados da estação para apresentar resultados altamente executáveis e quantificáveis. Visto que os dados são atualizados em tempo real, a informação é automaticamente recebida no sistema para um refinamento e melhoramento contínuos.

“A maior parte do uso de energia na estação de tratamento é da aeração e bombeamento,” afirma Konrad Engl, Diretor Geral, ARA Pustertal AG. “A aeração introduz oxigénio dissolvido na água residual para ajudar a oxidação aeróbia e remoção de nitrogénio. O bombeamento é usado para fazer mover e recircular a água e o lodo através da sequência dos processos de tratamento. A aeração de águas sujas num estação de tratamento de águas residuais representa a maioria das necessidades elétricas totais da estação.”

Para a estação de Innichen-Sexten, o objetivo era ajudar a um cumprimento seguro com os limites de efluente, ao mesmo que tempo que se minimizava o consumo de energia do sistema de lodo ativado. A estação pretendia otimizar a entrada de oxigénio e o controlo de recirculação automatizado.

Um modelo de gémeo digital com redes neurais

Com base nos objetivos da estação, a Xylem desenvolveu um modelo de gémeo digital dos processos de tratamento da estação. Este modelo, potenciado por redes neurais artificiais, permitiria que a estação compreendesse diferentes correlações entre determinadas cargas influentes, quantidades, temperaturas, perfis de aeração e outros processos variáveis, juntamente com as resultantes taxas de degradação e concentrações de efluente.

O sistema TSO calculou propostas para diferentes cenários que garantissem um cumprimento fiável dos valores de efluente com o mínimo consumo de energia e uso de químicos. Isto também incluiu cálculos do impacto financeiro de cada passo.

O modelo de gémeo digital apresentou previsões baseadas nos valores inseridos, e o sistema TSO calculou o modo de operação mais favorável (aeração da linha individual, recirculação, modo operacional, etc.) alterando seletivamente as variáveis de controlo.

10% de redução no consumo de energia

O sistema TSO pode apresentar recomendações aos operadores da estação, que são depois desempenhadas manualmente, ou pode ligar-se diretamente ao sistema de controlo da estação de tratamento de águas residuais. Se o sistema estiver no modo manual, os operadores recebem notificações com recomendações para ajustar as operações manualmente. Se o sistema estiver no modo automático, a TSO controla a estação de tratamento com recomendações que os operadores supervisionam.

“Com a necessidade urgente de ganhar eficiência energética e reduzir os custos, a TSO da Xylem permitiu-nos alavancar a inteligência de decisão – usando dados para otimizar processos, obter melhores resultados e reduzir o uso de energia,” afirma Konrad Engl, Diretor Geral, ARA Pustertal AG.

Depois de usar a TSO durante quatro meses, a estação de tratamento reduziu o uso de energia em 10%, embora a carga de poluição de entrada tenha aumentado significativamente em 33%. A estação também reduziu o nitrogénio total em 16% e o fósforo total em 25%, em comparação com a operação normal da estação, o que já significou um desempenho de purificação excelente.

Saber mais

Veja como a Otimização de Sistema de Tratamento da Xylem pode melhorar os processos da sua estação. Uma estação de tratamento na Alemanha reduziu a energia da aeração em 30% usando a TSO.
 
Solicitar informação