赛莱默(印度)提供饮用水和水资源回用创新解决方案
赛莱默的紫外线消毒解决方案使印度总统府80%的水能够回用于绿地和湿地灌溉。
让我们一起了解赛莱默如何利用先进技术解决复杂的水问题,并帮助印度实现联合国可持续发展目标。为支持印度实现这些目标,赛莱默正在与印度各地的合作伙伴共同努力,让更多人喝上干净的饮用水、减少未经处理的污水并提高水资源的回用率。当干旱导致卡纳塔克邦的水井枯竭时,赛莱默的水泵从栋格珀德拉河取水;当未经处理的污水污染了达布蒂河时,赛莱默为新的污水处理厂提供处理解决方案。
旱灾发生时用泵送解决方案满足饮水和灌溉需求
在印度西南部卡纳塔克邦的希瓦莫加市,有数百万人需要从井里打水来饮用和灌溉。在Shikaripur镇,水井里的水会输送给245个储罐。然而,连续的干旱和严重缺水导致水井枯竭,对当地百姓和当地生态系统造成了严重影响。
于是Karnataka Neeravari Nigam Limited (KNNL)提出了一项计划,打算从流经卡纳塔克邦的栋格珀德拉河取水并注入储罐。KNNL指定由Amrutha Constructions作为这次储罐注水项目的主承包商,赛莱默(印度)负责提供六台飞力A-C系列大型立式井筒泵,将水从栋格珀德拉河输送到储罐。这些水泵的效率很高,每小时能抽水超过3,000立方米,每台水泵的扬程高达224米。
储罐注水项目帮助解决了该地区数百万人口的灌溉和饮水问题。
避免河流污染并改善印度中部的水资源回用
达布蒂河位于印度中央邦布尔汉普尔市,30,000户居民的生活污水未经处理就排入河中,造成了严重污染。管理该市的布尔汉普尔市政公司决定通过建造一个新的污水处理厂来解决这个问题。
该市指定Ankita Construction作为污水处理厂建设和维护工作的主承包商。该厂每天可处理2100万升污水。赛莱默(印度)与Ankita Construction合作,为该厂提供序批式反应器(SBR)以及紫外线消毒处理解决方案。
该厂使用了赛莱默的Sanitaire ICEAS(间歇式循环延时曝气活性污泥法)系统,这是一种连续流生物处理系统,将工艺、曝气、滗析和控制集中在一个处理槽中,减少了工厂的占地面积。
借助高效的曝气网格和风机技术,该系统可节能高达50%。系统还使用创新算法来控制和优化流程,从而达到提高效率的目的。
在消毒方面,该处理厂使用赛莱默安全且不使用化学物质的Wedeco iDuron紫外线消毒系统。这种模块化的明渠式紫外线消毒系统可有效灭活99.99%的病原体,且不会产生有害副产物。该系统使用Ecoray节能灯和 OptiDose控制装置来优化紫外线消毒工艺。
这家污水处理厂运行平稳,排放达标。处理后的水排入达布蒂河,而这些水现在可以回用于灌溉该市的绿化带。
对印度总统府的污水进行消毒处理以供回用

位于新德里的总统府拥有超过769,000平方米的绿地,包括著名的莫卧儿花园。植物和花园经常面临严重缺水,尤其是在夏季。这导致绿地面积逐渐减少,对这里的野生动植物也造成了影响。
为解决这个问题并保护历史建筑,印度国家艺术和文化遗产信托基金受命制定保护管理计划。该机构还建议在总统府建造一座污水处理厂。
印度理工学院德里分校担任该厂的技术顾问,而承包商L&T负责建设、运营和维护工作。这家处理厂每天可处理200万升污水。污水处理厂用史上最快的速度完成修建,前后仅耗时15个月的时间,2015年投入运营。
赛莱默的Wedeco TAK 55紫外线消毒系统被选中用于处理污水,使用紫外线灭活病原体细菌、病毒和寄生虫,确保处理后的水达到严格的回用标准。这款安全、不使用化学物质的系统所采用的节能灯根据不断变化的流量和水质来进行调整。污水经过处理后可满足总统府80%的用水需求。
在创新规划、合作和技术的支持下,处理后的水排入Dalikhana湖,因此该湖的容量比之前增加了三倍,目前的蓄水量达到了500万升。这片湖也是当地鸟儿们的栖息地。该保护项目还包括一块湿地,用于为该地区的动植物营造更好的生存环境。
共塑可持续的水未来
下载赛莱默2021年可持续发展报告,了解我们如何帮助社区和企业解决与水和气候相关的问题。