It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Soluções inovadoras da Xylem India para água potável e reutilização de água

Soluções inovadoras da Xylem India para água potável e reutilização de água

Na Residência Oficial do Presidente da Índia, a solução de desinfeção UV da Xylem permite que 80% da água seja reutilizada para zonas verdes e zonas de pântano.


Descubra como é que a tecnologia está a ajudar a resolver os problemas da água e a empoderar a Índia para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Para ajudar a Índia a cumprir os seus objetivos, a Xylem está a trabalhar com parceiros em todo o país para melhorar o acesso a água potável, reduzir as águas residuais não tratadas e aumentar a reutilização de água. Quando um período de seca conduziu a poços secos em Karnataka, as bombas da Xylem trouxeram água do Rio Tungabhadra. Quando as águas residuais não tratadas poluíram o Rio Tapti, a Xylem forneceu uma solução de tratamento para uma nova estação de tratamento de águas residuais.

Uma solução de bombeamento para água potável e irrigação durante um período de seca

Milhões de pessoas no distrito de Shivamogga, situado no estado de Karnataka no sudoeste da Índia, dependiam de água de poços de perfuração para ter água potável e para irrigação. Na cidade de Shikaripur, os poços de perfuração transportavam água para 245 tanques. Contudo, os períodos consecutivos de seca e falta de água severa conduziram a uma escassez de água nos poços de perfuração, com impacto para toda a comunidade e ecossistema local.

A Karnataka Neeravari Nigam Limited (KNNL) desenvolveu um plano para encher os tanques com água do Rio Tungabhadra, que flui pelo estado de Karnataka. A KNNL nomeou a Amrutha Constructions como empreiteiro principal do projeto de enchimento dos tanques, com a Xylem India a fornecer seis bombas de coluna vertical de grandes dimensões Flygt A-C Series para transportar água do rio até aos tanques. As bombas altamente eficientes têm uma capacidade de mais de 3.000 metros cúbicos por hora, entregando cada uma delas água a uma cabeça elevada de 224 metros.

O projeto de enchimento de tanques ajudou a resolver os problemas da água potável e para irrigação para milhões de pessoas em toda a região.

Evitar a poluição do rio e melhorar a reutilização de água na Índica Central 

O Rio Tapti em Burhanpur, uma cidade no estado da Índia Central de Madhya Pradesh, estava a ser poluído por águas residuais não tratadas de 30.000 residências. A Corporação Municipal de Burhanpur, que gere a cidade, decidiu resolver o problema construindo uma nova estação de tratamento de águas residuais.

O município nomeou a Ankita Construction como empreiteiro principal para a construção e manutenção da estação de tratamento de águas residuais, que seria capaz de tratar 21 milhões de litros por dia. A Xylem India trabalhou com a Ankita Construction para fornecer reatores de lote sequencial (SBR) para a estação, assim como um tratamento de desinfeção UV.

A estação de tratamento usa o Sistema Sanitaire ICEAS da Xylem, um sistema de tratamento biológico de fluxo contínuo que agrupa o processamento, a aeração, a decantação e o controlo num único tanque de tratamento, reduzindo a pegada da estação.

O sistema minimiza a utilização de energia até 50%, graças às suas grelhas de aeração e tecnologia de ventilador altamente eficientes. Os algoritmos inovadores usados no sistema ajudam a controlar e otimizar o processo para uma maior eficácia.

Para desinfeção, a estação usa o sistema de desinfeção Wedeco iDuron UV da Xylem, seguro e livre de químicos. Este sistema de desinfeção UV modular de canal aberto inativa eficazmente 99,99% dos patógenos sem subprodutos prejudiciais. O sistema usa lâmpadas Ecoray energeticamente eficientes e controlos OptiDose para uma desinfeção UV otimizada.

A estação de tratamento de águas residuais está a funcionar com sucesso e a cumprir os padrões de qualidade das descargas. A água tratada é descarregada para o Rio Tapti, que pode agora ser reutilizado para irrigar a faixa verde da cidade.

Desinfetar águas residuais para reutilizar na Residência Oficial do Presidente na Índia

A Residência Oficial do Presidente na Índia em Nova Deli, chamada Rashtrapati Bhavan, tem mais de 769.000 metros quadrados de zona verde, incluindo os famosos Jardins Mughal. Muitas vezes houve uma falta grave de água para as plantas e os jardins, especialmente durante a época de verão. Isso conduziu à perda de zonas verdes, o que também afetou a vida selvagem que dependia delas.

Para resolver este problema e preservar edifícios históricos, o Fundo Nacional de Arte e Património Cultural da Índia foi nomeado para preparar um plano de gestão da conservação. A recomendação da organização também incluiu a construção de uma estação de tratamento de águas residuais na Residência Oficial do Presidente.

O consultor técnico para a estação foi a TIIT Delhi, enquanto que o empreiteiro L&T foi o responsável pela construção, pelas operações e manutenção da estação, que tem uma capacidade de cerca de 2 milhões de litros por dia. A construção da estação de águas residuais ficou concluída num tempo record, em apenas 15 meses, abrindo em 2015.

O sistema de desinfeção UV Wedeco TAK 55 UV foi selecionado para tratar as águas residuais para os elevados padrões de reutilização, usando luz ultravioleta para inativar bactérias, vírus e parasitas patógenos. O sistema seguro e livre de químicos usa lâmpadas energeticamente eficientes que se adaptam aos fluxos variáveis e à qualidade da água. As águas residuais tratadas da estação de tratamento estão agora habituadas a cumprir 80% dos requisitos de água para a Residência Oficial do Presidente.

Como resultado de um planeamento inovador, parceria e tecnologia, a capacidade do existente Lago Dalikhana, que serve de ponto de recolha para água tratada, aumentou três vezes relativamente à sua capacidade anterior. Atualmente aloja 5 milhões de litros. Este lago também serve de habitat para as aves da região. O projeto de conservação também incluiu uma zona de pântano para melhor apoiar a fauna e a flora da região.

Trabalhar em conjunto para um futuro sustentável da água

Descarregue o Relatório de Sustentabilidade 2021 da Xylem para saber como estamos a ajudar as comunidades e as empresas a resolver os problemas relacionados com a água e com o clima.

Solicitar informação