It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Portugal. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
Solução da Xylem na Malásia deteta fugas de condutas em tempo real

Solução da Xylem na Malásia deteta fugas de condutas em tempo real

No seu primeiro ano de operação, a solução detetou 65 fugas e rebentamentos importantes nas condutas da Air Selangor ajudando a melhorar a fiabilidade e resiliência dos ativos.

A Air Selangor é uma grande empresa distribuidora de água pertencente ao estado de Selangor na Malásia. O serviço público de fornecimento de água serve uma população de 8,4 milhões de residentes e gere mais de 6.200 quilómetros de condutas adutoras, variando entre 300 mm até 2.200 mm, com muitas das condutas situadas em áreas remotas do estado.

Enquanto serviço nacional de águas que se esforça por gerir a sua rede de forma rentável, a Air Selangor pretendia reduzir a sua elevada taxa de perda por água não faturada (Non-Revenue Water – NRW), ou perda de água devido a condutas com fugas, contadores avariados ou uso não autorizado – que em 2017 se encontrava nos 33,3%.

A Air Selangor estava preocupada com a sua infraestrutura envelhecida e fez uma abordagem proativa para reduzir as fugas e os rebentamentos

A empresa pretendia identificar as causas dos picos de pressão, também conhecidos por transientes, para reduzir os danos causados por estes, levando a uma vida útil reduzida das suas condutas. Ao identificar as fugas antes de se tornarem rebentamentos mais graves, foi possível fazer reparações sem que fosse necessário o encerramento da linha ou sem interromper o fornecimento de água à comunidade local.

Descoberta tardia de fugas e causas desconhecidas dos picos

No passado, a Air Selangor usou uma diversidade de técnicas para identificar fugas e rebentamentos. Contudo, continuava a existir a necessidade de uma resposta mais rápida para minimizar o tempo de duração das fugas e rebentamentos e a interrupção causada. Ao longo dos anos, o serviço de fornecimento enfrentou um longo período de duração de fugas antes da sua descoberta, muitas vezes devido ao local geográfico remoto da sua rede de condutas adutoras. Além disso, os transientes de pressão eram conhecidos como um problema dentro da rede, mas sem informação sobre as suas origens ou causas.

A Air Selangor também se apercebeu de que as fugas ocorriam muitas vezes nas mesmas condutas, causando preocupação e prejudicando a reputação do serviço de fornecimento. A Air Selangor procurou ativamente ideias inovadoras para uma monitorização contínua para identificar fugas e picos de pressão mais atempadamente, reduzindo a NRW e melhorando as relações com o cliente.

Monitorização em tempo real para deteção de fugas, rebentamentos e picos

A Air Selangor juntou-se à Xylem para desenvolver um programa de monitorização em todo o estado, a longo prazo, para melhorar a fiabilidade e resiliência dos ativos. O Xylem Water Loss Management fornece monitorização digital em tempo real e uma Plataforma de deteção que junta a deteção de fugas, rebentamentos e picos para ajudar a Air Selangor a prevenir a falha prematura dos ativos a todos os níveis do sistema.

A solução combina e analisa dados analíticos de duas importantes metodologias de deteção de fugas – transientes de pressão e hidrofones, unidades para a gravação de som subaquático – para ajudar os serviços de fornecimento a localizar rebentamentos de condutas em minutos e detetar fugas que aumentam lentamente.

Este processo de monitorização automatizado, que os analistas supervisionam 24 horas/7 dias por semana, simplifica a análise, visualização e interpretação de quantidades massivas de dados e ajuda as equipas de reparação a priorizar a sua resposta.

A solução Xylem Water Loss Management para deteção de picos é uma forma não invasiva e rentável de monitorizar as redes de água para a presença de picos de pressão prejudiciais. Através da sua deteção interna de transientes de pressão, a solução ajuda a determinar a origem dessas ocorrências e identifica as condutas com problemas e elevada probabilidade de fugas. Este aviso atempado ajuda a gerir as variações de pressão prejudiciais e a reduzir os riscos associados à falha prematura de condutas, prolongando a vida útil dos serviços da infraestrutura.

Identificar duas fugas por semana

O programa de monitorização teve início em 2018, com 500 sensores implementados com sucesso no primeiro ano e 65 fugas e rebentamentos significativos identificados e reparados através de uma estreita colaboração com a Air Selangor. O programa prossegue atualmente, com a instalação contínua de novos sensores a ser realizada diariamente (desde janeiro de 2021, a Air Selangor implementou 1.600 sensores).

A equipa de analítica Air Selangor–Xylem está a identificar duas fugas por semana, com 295 encontradas desde janeiro de 2021. A monitorização contínua de fugas ajuda a Air Selangor a atingir os seus objetivos de NRW. Utilizando os métodos tradicionais, estes condutas poderiam não ter sido inspecionadas durante meses ou anos.

“Enquanto serviço de fornecimento público, pretendíamos reduzir os rebentamentos e melhorar o nosso serviço ao cliente, e a solução de monitorização contínua está seguramente a ajudar-nos a atingir os nossos objetivos.”

– Air Selangor

Dados dos sensores de alta resolução de pressão e acústicos permitiram obter conhecimentos importantes sobre a operação da rede da Air Selangor e conhecer a natureza e distribuição das fugas nas condutas adutoras. Além disso, a monitorização da pressão transiente identificou problemas operacionais relacionados com substituições de bombas, permitindo à Air Selangor implementar intervenções para prevenir a falha prematura dos serviços a todos os níveis do seu sistema.

Saber mais sobre o Xylem Water Loss Management.

Pedir informação