It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Alle ansehen Condition Assessment

SmartBall® Inline Freischwimmende Inspektionsplattform

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

SmartBall liefert genaue Zustands- und Standortdaten der Rohrleitungen und hilft Versorgungsunternehmen, Wasserverluste zu beheben, Ausfälle zu verhindern und fundierte Rehabilitations- und Managemententscheidungen zu treffen.

  • Bestimmen Sie den Zustand des Übertragungsnetzes und der Kraftnetze aller Werkstoffe
  • Leckagen und Gastaschen lokalisieren
  • Bestätigen Sie die Position der Rohrleitung mit einer präzisen XYZ-Zuordnung
  • Messen des Druckprofils der Rohrleitung
  • Bestimmung von Sedimentbeschränkungen und Reduzierungen des Rohrdurchmessers
  • Bereitstellung in Live-Pipelines durch vorhandene Funktionen
  • Überbrücken Sie lange Strecken mit aktiver Verfolgung während der Inspektionen
  • NSF-zertifiziert zum Schutz der Wasserqualität

Geringer Aufwand bei Einsatz mit hoher Zuverlässigkeit

SmartBall ist ein Inline-Inspektionstool, das entwickelt wurde, um Wasserleitungs- und Abwasserkraftleitungen von beliebigen Materialien zu bewerten. Es vereinfacht die Inspektion, indem es einen zuverlässigen und zuverlässigen Einblick in den Zustand und den Standort der Anlagen bietet, ohne den Betrieb zu stören.

Umsetzbare Informationen

SmartBall sammelt in einem einzigen Lauf Daten über Leckagen und Gastaschen sowie die Ausrichtung und den Druck der Rohrleitung. Das Werkzeug ist mit einem hochempfindlichen akustischen Sensor ausgestattet, der sogar Leckagen in Lochgröße erkennen kann. Die frühzeitige Leckerkennung hilft Versorgern, Wasserverluste zu reduzieren und kostspielige Rohrleitungsfehler zu verhindern. SmartBall identifiziert auch Gastaschen, die zu Strömungsunterbrechungen und interner Schwefelwasserstoffkorrosion in Kraftnetzen führen können. 

Die Funktionen der nächsten Generation von SmartBall umfassen ein komplettes Druckprofiling und XYZ-Mapping. Das Werkzeug bietet unübertroffene räumliche Präzision mit einer taktischen Trägheitsmesseinheit und patentierter Rollbewegung. Druckdaten ermöglichen es Analysten auch, signifikante Durchflussbeschränkungen zu identifizieren und die Abdeckungstiefe zu bewerten.

Datenanalyse und Zugänglichkeit

Mithilfe automatisierter Analysen sind die vorläufigen Inspektionsergebnisse innerhalb eines Tages verfügbar, sodass die Besatzungsmitglieder hochriskante Leckagen untersuchen können, während sie noch vor Ort sind. Nach einer vollständigen Analyse erhalten Versorger im PipeView-Webportal entscheidungsreife Ergebnisse, die die Visualisierung, Priorisierung und Reaktion auf Pipeline-Bedrohungen erleichtern. Von dort aus können Versorgungsteams mit Inspektionsdaten interagieren und diese direkt in die Arbeitsabläufe des Anlagenmanagements integrieren. Mithilfe von Dig-Sheets können die Besatzungsmitglieder unmittelbare Wartungsprobleme genau lokalisieren und beheben. Die genaue Lokalisierung dieser Bedrohungen minimiert das Ausmaß der Ausgrabungen, reduziert die Reparaturzeit und reduziert Störungen in der Gemeinde.

Versorgungsunternehmen erhalten auch genaue 3D-Pipeline-Karten, die Konflikte mit vorhandenen Datensatzzeichnungen erkennen. Genaue Aufzeichnungen helfen Versorgungsunternehmen, versehentliche Stromschläge zu vermeiden, Arbeiter zu schützen und Rohrleitungsschäden zu verhindern. Die fortschrittliche Kartierung ermöglicht es Gemeinden auch, unterirdische Versorgungsarbeiten effektiv zu planen und gleichzeitig die Einhaltung gesetzlicher Standards sicherzustellen.

Betriebs- und Service-Exzellenz

SmartBall wurde für den effizienten Einsatz in Live-Pipelines entwickelt und sammelt Daten, ohne den Betrieb oder die Wasserversorgung zu stören. Dadurch entfällt die Notwendigkeit von Abschaltungen, Umleitungen oder umfangreichen Aushubarbeiten.  Das Tool kann durch vorhandene Zugangspunkte gestartet und extrahiert werden, lange Strecken in einem einzigen Lauf zurücklegen und Rohrleitungsfunktionen mühelos navigieren. Die aktive Verfolgung während der gesamten Inspektion gewährleistet eine kontinuierliche Sichtbarkeit, um verlorene oder festsitzende Werkzeuge zu verhindern und eine präzise Standortberichterstattung zu unterstützen.

Xylem kombiniert die Größe und Expertise eines globalen Dienstleisters mit der Reaktionsfähigkeit und Zuverlässigkeit eines lokalen Partners. Mit mehr als 12.400 Meilen (20.000 Kilometer) an SmartBall-Inspektionen in den letzten zwei Jahrzehnten bringen wir bei jedem Einsatz umfassendes operatives Know-how ein. Strenge Sicherheitsstandards, detaillierte Planung und strenge Wasserqualitätsschutzprotokolle schützen Menschen, Infrastruktur und Wasserqualität bei jedem Schritt.

Specifications