It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

A Xylem assinala a produção de 5 milhões de bombas Flygt

A Xylem assinala a produção de 5 milhões de bombas Flygt

A bomba Flygt número 5 milhões saiu da linha de produção na unidade de fabricação de última geração da Xylem em Emmaboda, na Suécia, continuando o record de 100 anos da Flygt em inovações revolucionárias na tecnologia da água.

A Flygt Concertor, o primeiro sistema de bombeamento de águas residuais do mundo com inteligência digital integrada, foi a bomba que assinalou este marco importante e servirá o serviço de abastecimento de águas sedeado no Reino Unido, Scottish Water. A bomba proporciona poupanças energéticas de até 70% em comparação com os sistemas de bombeamento tradicionais e junta-se a uma série de tecnologias de elevada eficiência, apoiando a empresa no seu compromisso de atingir zero emissões líquidas.

Clientes de todo o mundo juntaram-se à Xylem na sua unidade sueca para celebrar o marco importante no Dia Mundial da Água, 22 de março de 2022.

Group 800 x 450.jpg

Os clientes juntaram-se à Xylem na sua unidade de fabricação sueca para discutir a forma como as tecnologias de bombeamento inteligentes estão a ajudar a progredir nos seus objetivos fundamentais.

Hayati Yarkadas, Vice-presidente Sénior da Xylem e Presidente de Equipa Comercial e Infraestruturas de Água Europa comentou:

“Os serviços de abastecimento de água trabalham continuamente para subir a fasquia para as suas comunidades, aumentando a eficiência, a sustentabilidade e a acessibilidade da sua infraestrutura. Durante mais de um século, colaborámos com clientes de todo o mundo para fazer progredir as tecnologias Flygt que ajudam a abordar os seus maiores desafios com a água.”

Atualmente, estas tecnologias de elevada eficiência estão a ajudar os serviços de abastecimento a reduzir drasticamente a emissão de gases de estufa relacionados com a energia e a progredir rapidamente no sentido dos seus objetivos de zero emissões líquidas.

Desde que instalou o Flygt Concertor, o Departamento de Serviços de Água do Aeroporto de Heathrow evitou entupimentos e reduziu o consumo de energia em mais de 50%, ao mesmo tempo que poupou 87,5% dos custos de limpeza e manutenção. Já a experiência do Flygt Concertor da Scottish Water conduziu a poupanças de £42.000 por ano e poupanças energéticas de até 40%.

1200 x 400 Group.jpg

Representantes da Xylem celebram o marco de cinco milhões de bombas na unidade de fabricação sueca da Xylem.

A produção de cinco milhões de bombas Flygt também assinala o momento crucial da unidade de fabricação sueca da Xylem, que inaugurou uma nova unidade de reutilização da água. A unidade de reutilização irá tornar a unidade autossuficiente quanto ao processo da água em 2023 e totalmente autossuficiente em 2025.