It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Un sistema di pompaggio intelligente per le acque piovane sinonimo di risparmio e tranquillità

Un sistema di pompaggio intelligente per le acque piovane sinonimo di risparmio e tranquillità

I cambiamenti climatici si traducono in precipitazioni sempre più intense, ma Xylem può aiutare i clienti ad affrontare questa sfida con soluzioni di pompaggio affidabili, facili da usare ed economiche.

Dopo il guasto di due pompe dell’impianto di smaltimento delle acque piovane di un cliente, la Construction EcoServices (CES) era alla ricerca di una soluzione più efficiente e di facile manutenzione. L’azienda ha optato per una soluzione di Xylem che comprende due pompe Flygt con controlli MultiSmart e il sistema di monitoraggio SCADA FlygtCloud. L’ingombro ridotto semplifica la manutenzione delle pompe, mentre il sistema completamente monitorato è sinonimo di risparmio e tranquillità.

Le precipitazioni intense rappresentano un grande problema nel Southeast Texas, ad esempio come quando, nel 2017, l’Uragano Harvey ha scaricato nell’area più di 152 cm di pioggia per 5 giorni consecutivi. Tuttavia, la Construction EcoServices (CES) registrava problemi di smaltimento delle acque piovane fin dal 2002.

“Ai nostri clienti, offriamo una gamma completa di servizi per lo smaltimento delle acque piovane”, afferma Stephen Thomson, Senior Manager in CES. “Inoltre, li aiutiamo a gestire ogni possibile rischio con una valutazione preventiva accurata, la progettazione e l’installazione dei controlli necessari e la successiva manutenzione”.

L’azienda opera nell’area di Houston, dove fornisce i propri servizi a una moltitudine di clienti. I controlli per le acque piovane, che comprendono sia le infrastrutture che le buone pratiche di gestione per minimizzarne gli effetti, devono essere ispezionati mensilmente in numerose aree.

“Dall’Uragano Harvey, le varie contee hanno definito requisiti molto più rigorosi per quanto riguarda lo smaltimento delle acque piovane, ad es. imponendo la pulizia delle canaline di scarico, la cura degli specchi d’acqua per accertarsi che la vegetazione sia in buone condizioni e il controllo degli argini”.

I problemi in caso di guasto alle grandi pompe

Presso un grande centro commerciale, la CES è responsabile della manutenzione dei controlli per le acque piovane per conto dell’agenzia immobiliare nazionale proprietaria dell’immobile. Il sistema di controllo gestito dalla CES comprende anche un bacino di laminazione di 16.000 mq che raccoglie le acque di scarico provenienti sia dai parcheggi che dai tetti dei vari edifici del centro commerciale. Il bacino convoglia quindi le acque piovane in una stazione di pompaggio attraverso tre grandi condutture per gravità.

Nel 2018, l’agenzia immobiliare ha registrato il guasto di due delle pompe della propria stazione di pompaggio, di tipo a portata mista con albero lungo, e di conseguenza era rimasta in funzione solamente la terza pompa. Il problema è stato aggravato ulteriormente dal fatto che, a causa delle loro dimensioni, le pompe erano difficili da rimuovere dalla stazione. Infatti, erano lunghe 9,4 metri, motori esclusi, e la rimozione per la manutenzione sarebbe risultata molto costosa. Inoltre, la CES era già costretta ad estrarre le pompe una volta all’anno per ripulire la stazione dai sedimenti.

“Ogni intervento di rimozione delle vecchie pompe poteva costare da 9.000 a 10.000 dollari”, ricorda Thomson. “E richiedeva un’intera giornata di lavoro”.

Fortunatamente, con due delle pompe della stazione fuori servizio, Thomson sapeva a chi rivolgersi. “Ho chiamato la Hahn”, ricorda Thomson riferendosi alla Hahn Equipment, il distributore esclusivo di Flygt, marchio di Xylem, nell’area di Houston. “Sono sempre pronti ad aiutarmi”.

La Hahn è rivenditore di pompe Flygt e attrezzature correlate da più di 30 anni.

L’aggiunta delle pompe Flygt con alberi più corti e monitoraggio remoto

Alla chiamata di emergenza della CES ha risposto Alex Rangel della Hahn, che si è rivolto immediatamente al Flygt Applications Engineer locale, Patrick X. Palacios, per iniziare a valutare la scelta delle pompe più appropriate. La soluzione proposta è una combinazione di due pompe Flygt LL 3300 da 60 CV, un controller Flygt MultiSmart e il sistema SCADA FlygtCloud per il monitoraggio e la diagnostica remoti. Le pompe Flygt LL 3300 sono di tipo a portata mista strettamente accoppiate con alberi molto più corti.

La soluzione di Flygt avrebbe sostituito le pompe esistenti da 90 CV con motori più efficienti a parità di portata (27,6 metri cubi) al minuto per ogni pompa. Poiché i motori sono prodotti direttamente da Flygt, non è stato necessario rivolgersi a un fornitore esterno. Questo significa che anche la manutenzione futura è più facile e veloce. Inoltre, le nuove pompe consumano meno energia e grazie all’ingombro ridotto sono più facili da sottoporre a manutenzione.

Tuttavia, l’installazione era complicata dalla presenza di tre tubi di pompaggio disposti come tre L parallele alla base della stazione. Le acque piovane confluivano per gravità dal bacino nella sezione orizzontale di ogni L, mentre le pompe erano installate nella sezione verticale. I tubi a forma di L avrebbero dovuto restare in posizione, ma erano troppo grandi per le nuove pompe. Per risolvere il problema, i tecnici Flygt hanno progettato dei tubi di diametro inferiore da inserire direttamente in quelli esistenti e in cui alloggiare le nuove pompe.

Un sistema completamente monitorato per la massima tranquillità

L’impianto è stato installato dalla Hahn per conto del cliente della CES nel 2018. Un anno dopo, il sistema SCADA Flygt MultiSmart ha iniziato a riscontrare dei tempi di ciclo troppo brevi per la pompa numero 3, cioè quella più vecchia che non era stata sostituita. In effetti, la pompa stava per rompersi definitivamente, ma il sistema è stato in grado di segnalarlo per tempo. Alla fine, la terza pompa è stata sostituita dalla Hahn nel 2020.

Oggi, la stazione di pompaggio per le acque piovane è equipaggiata con un sistema completamente monitorato e controllabile dall’utente che assicura un grande risparmio e la massima tranquillità.

“Rimuoviamo ancora le pompe una volta all’anno per ripulire la stazione dalla sabbia e dai sedimenti”, aggiunge Thomson. “Tuttavia, ora per estrarre le pompe la Hahn può utilizzare delle attrezzature più piccole e il costo è irrisorio rispetto ai 9.000 o 10.000 dollari precedenti per ogni intervento. Inoltre, in caso di necessità, le pompe possono essere sottoposte ad assistenza direttamente in loco, senza rimuoverle”.

Le dimensioni compatte delle nuove pompe Flygt, la loro efficienza e la connettività al sistema SCADA FlygtCloud si sono dimostrate veramente di grande valore per il cliente della CES.

“Ora il proprietario dell’immobile può monitorare i livelli nella stazione di pompaggio, eventuali interruzioni di corrente e verificare i tempi di ciclo con il sistema SCADA”, spiega Rangel della Hahn Equipment. “E finalmente può contare sulla tranquillità che aveva richiesto in caso di uragani o bombe d’acqua”.

Per saperne di più sulle soluzioni di Xylem per stazioni di pompaggio per le acque piovane e intervento in caso di inondazione.

Leggete la Complete Guide to Stormwater Management (Guida completa allo smaltimento delle acque piovane) di Xylem (in Inglese).