It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

O Porto de Trelleborg elimina as paragens das bombas com inteligência integrada

O Porto de Trelleborg elimina as paragens das bombas com inteligência integrada

Desde a instalação da solução da Xylem, o Porto de Trelleborg não teve paragens das bombas em quase três anos, em vez de uma ou duas por mês como anteriormente.
360x360_Trelleborg2.png

O maior porto da Escandinávia para carga sobre rodas, Trelleborg, precisava de melhorar as suas estações de bombagem de águas residuais para evitar inundações e paragens das bombas e ter capacidade para carregar corretamente os navios que chegam para descarregar os esgotos quando se encontram no porto. A solução da Xylem incluiu bombas Flygt Concertor, com inteligência integrada e o Avensor, um serviço de alarme na cloud. A solução permitiu ao porto racionalizar as operações, poupar tempo e dinheiro e eliminar as paragens das bombas.

O Porto de Trelleborg, localizado na Suécia, a 85 quilómetros a norte da Alemanha, tem um grande foco no desenvolvimento contínuo, serviço de alta qualidade e sustentabilidade. Todos os anos, mais de 11 milhões de toneladas de mercadorias e 1,8 milhões de passageiros são transportados através do porto. As muitas linhas de ferryboats do porto criam uma ligação eficaz à Europa continental, via Travemünde, Rostock e Sassnitz na Alemanha, Świnoujście na Polónia e Klaipeda na Lituânia.

As paragens frequentes das bombas provocaram inundações

As estações de águas residuais do porto estavam anteriormente equipadas com bombas mais antigas que paravam frequentemente. Frequentemente, o pessoal da assistência não conseguia chegar às estações a tempo de reparar as bombas, o que resultava em inundações. Além disso, os equipamentos antigos não podiam fornecer uma visão geral ou revelar as condições das estações ou quando o serviço era necessário. É muito importante para a atividade comercial do porto que as estações de bombagem estejam sempre a funcionar, dado que o porto cobra aos ferries para esvaziar os seus tanques cheios de águas residuais e águas “cinzentas” (água que já foi utilizada).

“Precisávamos de resolver imediatamente os problemas da nossa estação de bombagem”, afirma Håkan Nilsson, Service Manager (Gestor de Serviços) no Porto de Trelleborg. “Contactei a Xylem porque sabia que tinha produtos de grande qualidade.”

Ajustes e alertas de desempenho em tempo real

Depois de contactar a Xylem, o primeiro passo do porto foi alugar bombas à Xylem, para substituir as mais antigas. Uma vez que esta solução mostrou grandes resultados, o porto decidiu investir numa solução completa da Xylem. A solução baseou-se no Flygt Concertor da Xylem, o primeiro sistema de bombagem de águas residuais do mundo com inteligência integrada e o Avensor, a plataforma de monitorização inteligente da Xylem.

O Flygt Concertor detecta as condições operacionais do respetivo ambiente e adapta o seu desempenho em tempo real. Além disso, o sistema de bombagem possibilita que os operadores das estações realizem economias de energia de até 70% em comparação com um sistema de bombagem convencional.

O Avensor é um serviço digital na cloud que fornece alertas e conhecimentos com base nos dados, para estações de bombagem ou outros equipamentos infraestruturais da água. O serviço envolve a instalação de um modem na estação de bombagem que comunica com os controladores e o Avensor, a solução na cloud. Isto torna possível a monitorização remota da estação em smartphones, tablets ou computadores de secretária.

O Avensor pode também ser ligado aos sistemas SCADA existentes. Isto permite que o Porto de Trelleborg tenha um sistema para todos os alertas. Os alertas são exibidos em tempo real e podem ser vistos diretamente na aplicação, além de serem enviados através de mensagens de texto e e-mail.

“O serviço de alarme na nuvem da Xylem dá-nos uma visão geral completamente nova”, declara Nilsson. “Podemos ver tudo o que se está a passar e podemos ir rapidamente para o local, se necessário.”

Com o Avensor, o porto pode monitorizar as suas estações de bombagem e manter as estatísticas sobre os níveis de água, fluxos, a quantidade de energia utilizada e avaliar a rapidez com que as bombas estão a funcionar. Os operadores também sabem quando uma estação necessita de manutenção, o que é completamente novo para o pessoal da assistência. As estatísticas são utilizadas para racionalizar as operações e para saber com exatidão o volume de águas residuais que as companhias de navegação descarregam quando se encontram no porto.

Tempos de resposta rápidos e correto planeamento da assistência

A nova instalação está a funcionar há quase três anos e durante este tempo produziu resultados notáveis. O eficiente serviço de monitorização do Avensor significa que o porto sabe sempre o que está a acontecer nas várias estações e pode agir rapidamente se algo acontecer. Os operadores também podem avaliar e planear a assistência, de forma correta e atempada.

“A Xylem deve ser enaltecida por ter resolvido tão bem a situação”, afirma Nilsson. “Estamos muito satisfeitos com o nosso novo sistema. Garantir uma excelente e rápida assistência é importante para nós, tal como é poder confiar numa organização.”

O Porto de Trelleborg continua a crescer e terá várias estações de bombagem novas prontas até 2026. Um novo requisito legal de 2021 estabelece que as companhias de navegação não podem descarregar águas “pretas” ou “cinzentas” diretamente para o mar. Isto aumenta a aposta em assegurar que todas as estações de bombagem no porto têm um desempenho consistente ao mais alto nível. Com o serviço de monitorização na cloud da Xylem, o porto tem uma visão completa do sistema e pode evitar qualquer tempo de paragem que possa levar a inundações ou derrames para o mar, melhorando o desempenho e a sustentabilidade.

Saiba mais sobre como Xylem está a ajudar a fazer avançar a sustentabilidade para os nossos clientes.