It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Portugal. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
Operadores do setor da água preparam-se para futuro com zero emissões de carbono

Operadores do setor da água preparam-se para futuro com zero emissões de carbono

Agora que a Cimeira das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas em Glasgow terminou, a questão é: para onde ir a seguir? A cimeira criou as fundações para medidas mais fortes relativamente ao clima a nível global e trouxe um foco e uma dinâmica renovados para este esforço. Contudo, cabe às nações e aos setores individuais criar os seus próprios mapas para conseguirem zero emissões líquidas. Um progresso rápido é possível e o setor das águas, uma das principais fontes de emissões de gases de estufa, é um dos casos em questão.

Transportar e tratar água potável e águas residuais é um negócio com um consumo intensivo de energia, com os serviços de fornecimento de água a serem responsáveis por cerca de 2% das emissões globais de gases de estufa. Num recente artigo da Making Waves, Claudia Toussaint, Diretora Executiva de Sustentabilidade da Xylem, realçou a oportunidade de os serviços de abastecimento cortarem rapidamente as suas emissões para metade, a um custo baixo ou sem custo, usando tecnologias atuais de elevada eficiência. As bases do sucesso estão disponíveis: tecnologia acessível, experiência, financiamento, colaboração e, cada vez mais, incentivos regulamentares. Atualmente, no Reino Unido as companhias de água já reduziram quase para metade as emissões operacionais desde 2011 através de uma combinação de medidas de eficiência energética, energia renovável e outras medidas, de acordo com a Water UK.

Na Xylem, estamos a fazer parceria com clientes em todo o mundo para implementar tecnologias de elevada eficiência que estão a permitir um progresso significativo e atempado para as zero emissões líquidas. Basta pensar em sistemas de bombeamento inteligentes, sensores de detetores de fuga e outras soluções digitalmente potenciados que reduzem a quantidade de energia usada no tratamento, transporte e testagem da água. Em 2020, as nossas soluções ajudaram os clientes a reduzir a sua pegada de carbono em 0,7 milhões de toneladas métricas de CO2 – o que equivale a manter 150.000 carros fora da estrada durante um ano.

Conseguir que os operadores do setor da água consigam grandes resultados rapidamente e de forma acessível

Eis alguns exemplos da forma como as soluções de elevada eficiência estão a ajudar os operadores no setor da água em todo o mundo a mudar o ponteiro na direção das zero emissões líquidas.

  • Estação de tratamento de águas residuais de Alto Seveso, Itália: Situada a norte de Itália, a estação trata as águas residuais das fabricações de têxtis locais. Os operadores precisavam de reduzir o risco de poluentes nas suas descargas, ao mesmo tempo que se reduzia o consumo de energia. Ao implementar um sistema de tratamento biológico inovador da Xylem, a estação reduziu a utilização de energia em 20% e melhorou a qualidade da água do vizinho Rio Seveso. Ler mais.

  • Estação de tratamento de águas residuais, Cuxhaven, Alemanha: Os operadores da estação pretendiam reduzir o uso de energia e químicos no seu processo de aeração, cumprindo ao mesmo tempo os requisitos regulamentares. A estação implementou a Otimização de Sistema de Tratamento da Xylem, que usa inteligência artificial (IA) para analisar os dados no sistema SCADA existente da estação. O sistema previu os melhores pontos de ajuste para operar os aeradores, reduzindo o uso de energia de aeração em 30%, ajudando a atingir novas eficiências ambiciosas e avançar em termos de sustentabilidade. Ler mais.

  • Aeroporto Internacional de Pequim Daxing, China: Aberto em setembro de 2019, este é o maior terminal de aeroporto em estrutura única do mundo. Com um investimento total de 11 biliões de dólares, o aeroporto tecnologicamente avançado segue uma filosofia amiga do ambiente “Cidade Verde”. As soluções de bombeamento energeticamente eficientes foram um requisito fundamental para o projeto. A Xylem forneceu sistemas de drenagem para as passagens e um sistema de bombas de calor geotérmicas para o edifício terminal, soluções que atualmente, em conjunto, geram 10% da energia renovável usada em todo o aeroporto. Ler mais.

  • Departamento de Obras Públicas de Suffolk County, Long Island, Nova Iorque: O DOP de Suffolk County gere 26 estações de tratamento de águas residuais e distritos de esgotos, mais de 80 estações de bombeamento e mais de 2000 km de esgotos. Com a ajuda da automação inteligente e das tecnologias de controlo, o DOP de Suffolk County tem atualmente a capacidade de monitorizar ativamente as suas operações e fazer ajustes em tempo real para melhor servir a comunidade. Numa estação de bombeamento, o consumo de energia foi reduzido em 45%. Ler mais.

Para além de ter um impacto através das nossas soluções, a Xylem está comprometida em reduzir a nossa própria pegada. Comprometemo-nos a atingir zero emissões de carbono líquidas em toda a nossa cadeia de valor antes de 2050 e estamos no bom caminho para cumprir os nossos compromissos alvo com base na ciência em 2030. Ao mesmo tempo, estamos a trabalhar para aumentar a consciencialização da oportunidade de zero emissões líquidas através de contribuições como a nossa mais recente obra, “Serviços de Abastecimento de Água: Water Utilities: Moving Fast Toward A Zero-Carbon Future,” (Serviços de Abastecimento de Água: Avançando Rapidamente para um Futuro com Zero Emissões de Carbono) e convidando entidades interessadas de todo o setor da água a juntar-se à “Race to Zero” (Corrida para Zero Emissões).

O setor da água tem uma oportunidade para fazer uma enorme diferença na luta contra as alterações climáticas. Para além disso, a nossa experiência pode servir como um exemplo poderoso para outras indústrias à medida que traçam o caminho da sua corrida para zero emissões.

Saiba mais sobre a corrida para zero emissões dos serviços de abastecimento de água aqui.

Consulte o nosso mais recente Relatório de Sustentabilidade para ver como a Xylem está a trabalhar para reduzir as emissões em todas as nossas operações e mais além.