It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Attiva la modalità ad alto contrasto

Flygt Pompe girante monocanale

C-3000

POMPE CON GIRANTE MONOCANALE

  • Giranti anti-intasamento
  • Costruzione con pala singole e pale multiple
  • Costruzioni tradizionalmente ampie
  • Alta efficienza per acqua pulita
  • Ghisa e materiali opzionali per la girante

HAI BISOGNO DI AIUTO?

Contatta un esperto

Contact an Expert

Whether you would like additional information or are interested in getting a quote, we're here to help.

All fields required.

*  Campo obbligatorio
Modelli pompe Tecnologia Case Study & White Paper
Modelli pompe
Non ci sono risultati che corrispondono alla tua ricerca
Tecnologia

FLYGT POMPE CON GIRANTE MONOCANALE

Flygt Le pompe con girante monocanale C sono realizzate per garantire una capacità fino a 3.000 l/s (48000  gpmgal/s) con motori fino a 775 kW (1050 hp). Le versioni di base di queste pompe sono realizzate in ghisa resistente e progettate per applicazioni complesse come ad esempio la rete fognaria comunale o gli effluenti industriali. Sono disponibili delle versioni antideflagranti. Nel corso degli anni le pompe classiche C con giranti chiuse mono-pala e multi-pala hanno dimostrato tutta la loro validità. Le pompe C più piccole sono dotate di girante Flygt Nevaclog® che ha una ampio passaggio libero per il flusso di materie solide. Le pompe più grandi dispongono di giranti multi-pala per garantire il massimo in termini di efficienza idraulica e resistenza all’intasamento.

Case Study & White Paper

Circular stormwater pump station

FRANCE

Challenge One of the largest airports serving France required a stormwater treatment plant to handle the inflow from a large gravity sewer collecting water from the runways. Solution The pump station...

Leggi di più

Pump station with cleaning function

SWEDEN

Challenge Eighteen Flygt pump stations transport wastewater at a popular recreational and amusement area in central Stockholm. One of the pump stations handles restaurant wastewater containing fats,...

Leggi di più

Expansion of a desalination plant

AUSTRALIA

Challenge One of Australia’s largest cities was running short of fresh water and needed a major expansion of its desalination facility. One hurdle was to transfer the seawater to the plant. A new...

Leggi di più

Sewage and stormwater pump stations

UK

Storm water pump station design Challenge The revival of one of Britain’s largest commercially unexploited land areas called for multi-phase construction of two large pump stations. One pump station...

Leggi di più

Large capacity circular wet well

USA

Challenge Very deep, large capacity and limited footprint: these are common demands by customers for their pump stations designs. Recently, two such pump stations were needed in the US. Solution The...

Leggi di più

Circular wastewater lift station

USA

Challenge A 54,000-acre service area in a major city in Texas required assistance to handle a projected 50% increase in population and subsequent increase in wastewater processing demands. Solution...

Leggi di più