It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Preparativi & Risposta agli Uragani

IL TEMPO È IMPREVEDIBILE XYLEM NO.

Negli Stati Uniti la stagione ufficiale degli uragani inizia a maggio e si estende fino a novembre. Il picco viene raggiunto da metà agosto a fino alla fine di ottobre. Xylem è in grado di aiutarti con i preparativi.

Molto prima che si abbattano delle catastrofi ambientali, Xylem collabora con città, provincie ed aziende per creare piani d’emergenza, strategie di risposta e identificare le attrezzature di pompaggio necessarie.

Se non sai bene come creare e archiviare un piano d’emergenza adesso puoi imparare a farlo. Quando arriva un uragano e difficile mantenere la calma e sviluppare un piano. Il segreto sta nell’organizzarsi per tempo e un ottimo punto di inizio è quello di seguire il nostro webinar on-demand. Nel corso dell’ora e mezza di webinar, Hunter Powell di Xylem fornisce consigli utili su come preparare un piano d’emergenza per ridurre al minimo i danni e proteggere le attività dalle inondazioni che rappresentano l’effetto più devastante di un uragano.

Clicca qui per vedere il nostro importante webinar on-demand sui piani d’emergenza in caso di uragano in modo da capire se disponi delle strategie giuste, della attrezzature e delle risorse a noleggio e di tutto ciò di cui puoi avere bisogno durante la stagione degli uragani.

Il cuore delle nostre attività è rappresentato da una risposta rapida in caso di emergenza. Da 35 anni interveniamo rapidamente in caso di eventi meteorologici e siamo specializzati in installazioni chiavi in mano. Lasciaci dimostrare che siamo il team d’intervento più affidabile e veloce del settore in caso di disastro.

Lavoriamo insieme a te per creare un piano d’azione in caso di disastro.

  • Disponiamo dell’attrezzatura giusta per questa attività. La nostra ampia gamma di pompe e attrezzature per la gestione dell’acqua ti offre mille opzioni possibili. Offriamo inoltre attrezzature a noleggio che sono particolarmente utili per le situazioni d’emergenza durante le inondazioni e per il bypassaggio delle fogne.
  • Disponiamo di un sistema affidabile che funziona. Siccome progettiamo e realizziamo in nostri sistemi, sappiamo perfettamente come funzionano correttamente e siamo di grado di realizzare sistemi per soddisfare le esigenze specifiche delle comunità che devono affrontare le conseguenze di un uragano.
  • Disponiamo di un team di assistenza che si impegna a garantire la tua sicurezza e il tuo successo. Il team esperto di Xylem fornisce piani d’emergenza, servizi chiavi in mano e un’ampia gamma di apparecchiature per soddisfare le tue esigenze. Siamo a disposizione per aiutarti a sviluppare un piano d'emergenza in caso di inondazione prima che questa si abbatta sulla tua località. Inoltre, siamo pronti a intervenire subito dopo un evento meteorologico. 

RISPOSTA D’EMERGENZA 24/7

Quando gli uragani o le tempeste causano un’inondazione, Xylem ha la capacità di intervenire immediatamente con stazioni di pompaggio portatili che possono funzionare senza l’alimentazione della rete elettrica. Queste eliminano l’acqua dalle infrastrutture critiche e permettono di mantenere in funzione il sistema di raccolta fognario.

Indipendentemente che ti trovi o meno negli USA, abbiamo una sede vicini a te. La nostra rete di filiali e distributori si impegnerà a fornire l’attrezzatura e il supporto quando e dove è necessario.

Grazie al piano d’emergenza pronto di Xylem sarai in grado di agire invece che reagire.

Link utili per i preparativi in caso di uragano:

Prodotti Marchi
Prodotti
Marchi
Godwin logo
Godwin

Per le applicazioni di drenaggio è disponibile un’ampia gamma di pompe autoadescanti compl