It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Xylem gewinnt Global Water Award für nachhaltige Trinkwasseraufbereitungslösung in Paris

Xylem gewinnt Global Water Award für nachhaltige Trinkwasseraufbereitungslösung in Paris

Anlagenausbau für $1,8 Millionen erhöht Kapazität, reduziert Energieverbrauch und hilft, eine hohe Trinkwasserqualität sicherzustellen.

Xylem wurde kürzlich mit dem „Water Project of the Year Award“ für die Modernisierung der Orly Trinkwasseraufbereitungsanlage in Paris ausgezeichnet. Der Global Water Award wird für Wasserprojekte mit dem höchsten Innovationsgrad vergeben, die sich durch Optimierung ihrer baulichen Vorgaben oder ihrer Umweltbilanz auszeichnen.

Die Orly Trinkwasseraufbereitungsanlage steht für ca. 25 % der Wasseraufbereitung des Großstadtraums Paris und ist eine der größten Anlagen, die vom Wasserversorger Eau de Paris in der Region Paris betrieben wird. Eau de Paris sammelt, transportiert, klärt und verteilt im Durchschnitt 500.000 bis 600.000 Kubikmeter Wasser pro Tag. Das Wasser, das die Einwohner von Paris verbrauchen, stammt zu einer Hälfte aus Flüssen, zur anderen Hälfte aus unterirdischen Wasservorkommen. Das Wasser aus den Flüssen Seine und Marne wird in zwei Anlagen aufbereitet, die in Orly bzw. Joinville liegen.

Aufgrund des steigenden Bedarfs der Stadt war die Orly Anlage gezwungen, ihre Aufbereitungssysteme zu modernisieren, um die Trinkwasserversorgung für Paris sicherstellen zu können. Außerdem musste die Anlage ihre Prozesse aufrüsten, um den Energieverbrauch zu senken. Hierzu trat Eau de Paris einem Konsortium unter der Führung von Stereau bei, einer Tochter der Saur Gruppe.

Eine innovative Aufbereitungslösung für Paris

Als Zulieferer von Stereau entwickelte und lieferte Xylem eine innovative Lösung. Hierzu gehörten die Aufrüstung der bestehenden Pumpstation und die Installation von UV-Technologie zur Optimierung der Desinfektion. Das bestehende Ozonsystem wurde mit Ozondispersion und -vernichtung erweitert. Hierbei ging es darum, den Bedarf an Chemikalien zu reduzieren und den Trinkwasseraufbereitungsprozess nachhaltiger zu machen.

Xylem lieferte maßgeschneiderte Aufbereitungs- und Analysetechnologien, Pumpsysteme und Steuerschränke, einschließlich Flygt und Lowara Pumpen sowie Wedeco Ozon- und UV-Systeme.

Geringerer Energie- und Chemikalienverbrauch

Eines der wichtigsten Projektziele der Behörde war die Reduzierung des Energieverbrauchs. Xylems innovative, energieeffiziente Technologie für Transport, Aufbereitung und Analyse von Wasser ermöglichte es der Orly Anlage, ihren Energie- und Chemikalienverbrauch markant zu reduzieren. Die kürzlich installierte Pumpstation umfasst drei große Flygt 3501 Tauchpumpen mit leistungsstarken Motoren, was zu einer deutlichen Reduktion des Energieverbrauchs und zu Kosteneinsparungen führte.

Xylems Desinfektionstechnologien versetzen die Anlage zudem in die Lage, qualitativ hochwertiges Trinkwasser zu produzieren. Die Lösung schließt auch neue Ozongebläse und Ozonvernichtungssysteme ein, um die Ozonung der Anlage zu optimieren. Xylem modernisierte die dritte Klärstufe mit zehn Wedeco Mitteldruck-UV-Systemen und einem eigens für die Anlage entwickelten Steuerschrank zur Überwachung des Systems. Die Lösung umfasst zudem Analysesensoren und eine neue Lowara GHV-Einheit zur Lieferung von Prozesswasser für die Industrie.

„Xylem hat eine wichtige und zentrale Rolle bei der Modernisierung der Trinkwasseranlage Orly übernommen, von der Bereitstellung eigener Aufbereitungs- und Analysetechnologien bis hin zu Pumpsystemen für eine effiziente, vollständig integrierte Aufbereitungslösung, die eine hervorragende Trinkwasserqualität liefert“, berichtet Jean-Christophe Hostachy, Director of Water Treatment Europe Central Region und Major Projects Department France von Xylem.

„Das gesamte Xylem-Team ist stolz und dankbar für diese internationale Auszeichnung, die unser Engagement zur Effizienzsteigerung in der Wasserindustrie und zur Verbesserung des Wasserschutzes anerkennt“, erklärt Jean-Christophe Hostachy. „Sie zeigt unsere Fähigkeit, durch Kombinieren hochwertiger Technologien komplexe Lösungen zu entwickeln und zu implementieren. Die Auszeichnung ist jedoch nicht nur der Technologie zu verdanken, sondern auch einer fantastischen Teamarbeit, an der Xylem Niederlassungen aus mehreren europäischen Ländern beteiligt waren.“

Durch Zusammenarbeit mit der Behörde mit dem Ziel, einen ganzheitlichen und innovativen Ansatz zur Lösung der Wasserherausforderungen zu entwickeln, hat Xylem Eau de Paris geholfen, seine Wasseraufbereitungskapazitäten zu steigern, nachhaltiger zu werden und eine höhere Wassersicherheit zu erreichen.

Die Global Water Awards

Die 2006 von Global Water Intelligence ins Leben gerufenen Global Water Awards werden jährlich auf dem Global Water Summit verliehen, um die bedeutendsten Errungenschaften im internationalen Wassersektor zu würdigen. Der Water Project of the Year Award wird für Wasserprojekte mit dem höchsten Innovationsgrad vergeben, die sich durch Optimierung ihrer baulichen Vorgaben oder ihrer Umweltbilanz auszeichnen.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Xylem Kunden dabei unterstützt, nachhaltiger zu werden:
Xylems 2020 Nachhaltigkeitsbericht

Informationen anfordern