您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
布法罗污水管理局利用人工智能减少排水系统合流制溢流17亿升

布法罗污水管理局利用人工智能减少排水系统合流制溢流17亿升

赛莱默创新BLU-X解决方案帮助公用事业单位节省1.45亿美元
 
布法罗市曾经每年都会出现将近75亿升的合流制下水道溢流(CSO),因此相关部门达成同意令,要求改进雨污收集系统。通过与赛莱默合作部署其BLU-XTM污水管网优化系统,该市在头一年就将CSO减少了17亿升,并将履行同意令的预算降低了1.45亿美元。
 

20世纪初期,布法罗是美国的第八大城市,早前利用附近尼亚加拉大瀑布产生的水力发电,因此成为商业和制造业比较发达的门户城市。为巩固发展势头,布法罗建造了一个当时最先进的合流制雨污排水系统,从单条管线系统收集生活污水和雨水,并排放到布法罗河、斯卡加圭达河(Scajaquada Creek)和尼亚加拉河里。

到20世纪中期,该市建造了一座大型污水处理厂并升级了雨污排水系统,可以满足至少750,000人的排水需求。该市也因此能够收集旱季污水并输送至处理厂,但合流制排水系统的作用主要是将绝大多数的雨季排水输送到该市的受纳水体中。

减少合流制下水道溢流需要创新解决方案

20世纪中期的排水系统设计并不完善,布法罗每年通常都需要将大概75亿升的CSO排入受纳水体。

随着人们对保护国家水资源的意识不断增强,联邦和州监管机构于2006年达成了一项同意令,要求改进布法罗的收集系统。在认识到当时的合流制下水道系统存在缺陷后,布法罗污水管理局(BSA)制定出一项综合流域改善计划,其中包括灰水、绿水和智能污水解决方案。

经过多年的探讨协商,布法罗市及其合作伙伴达成协议。2014年,BSA旨在减少CSO的长期控制计划通过审批,预算估计为5.25亿美元。由于纳税人数的减少,资金变得有限,BSA需要用一种创新但经济高效的解决方案来解决溢流问题。由此一来,这座城市再次向开创性技术敞开怀抱。

使用BLU-X技术优化现有基础设施

当地的市政官员知道他们不能再像20世纪50年代之后那样来运营他们的排水系统,而且大量投资新的灰色基础设施(如深隧和蓄水池)也不具可行性。赛莱默与BSA优秀的工程师和顾问团队携手合作,希望找出改进排水系统的最佳方案。

他们的策略是利用新技术来优化现有的基础设施,建造和控制联动调度,从而将布法罗的大规模重力式排水系统变成可调控的运输和储存系统。该系统的目标是利用赛莱默的BLU-XTM污水管网优化系统来最大程度地减少和/或彻底消除CSO。他们在全市选定了16个点,以进行内联储存和最高效的输送。BSA以实现投资回报的最大化为选址依据,最先选定的两个点会为其他点的运作提供示范性参考。

头一年就将CSO量减少17亿升

截至目前,六个储存点已投入运作。可喜的是,仅前三个点就在头一年将布法罗的CSO量减少了17亿升,比最初估计的整个系统可以减少的量多出了3.78亿升。

由此可以推断,BLU-X实时决策支持系统(RT-DSS)最终可以帮助BSA将CSO实际减少量提高到最初预计的三到四倍。

提升系统的智能化水平

这项技术的另一个重要优势就是BLU-X可以持续改进结果。每到雨天都会出现更多数据,系统的智能化水平也会相应提升,从而帮助BSA进一步降低运营和维护成本,并更大力度地减少CSO。BSA和赛莱默将继续合作,共同协调相关操作点的运作。

这款智慧排水解决方案正在帮助BSA收获远远优于最初设计的成果,在各种天气条件下,将超出输送量的污水安全地储存、输送、处理和排放到受纳水体中。

由此可见,BSA正在帮助引领清洁水行业的发展,同时为该市省下数千万美元,大大减少了对基础设施的资金投入需求。

成效如此显著,BSA顺势调整了上述长期控制计划,预计将为该市节省至少1.45亿美元。RT-DSS升级,以及对绿色和灰色基础设施的改进,将以更具可持续性的合理成本让居民们看到环境的改善。事实上,随着BSA的CSO战略取得成功,BSA会逐步达到环境、经济和用水公平等方面的目标,而未来可能会在基础设施建设上节省更多成本。

实现卓越绩效的数字解决方案

BLU-X污水管网优化系统体现出赛莱默致力于与水务事业单位精诚合作,并通过创新成就卓越绩效。赛莱默的数字解决方案可以帮助公用事业单位改善现金流和服务成本、确保合规性和运营绩效、更好地为社区服务,并持续提高系统的弹性和可持续性。

详细了解赛莱默为水务运营商提供的数字解决方案

请求信息