Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode
Xylems SmartBall und PipeDiver bewerten Leitung ohne Versorgung zu unterbrechen

Xylems SmartBall und PipeDiver bewerten Leitung ohne Versorgung zu unterbrechen

Als in Tarragona, einer Hafenstadt in der spanischen Region Katalonien, eine wichtige Wasserleitung platzte, musste das lokale Wasserkonsortium den Zustand der Rohrleitung schnell bewerten. Ohne die Versorgung der Kunden zu stören, entdeckten Xylems SmartBall®- und PipeDiver®-Technologien 12 Lecks und drei reparaturbedürftige Rohrabschnitte.

Das Tarragona Wasserkonsortium (Consorci d‘Aigües de Tarragona) gewinnt, aufbereitet und liefert Trinkwasser an mehr als 60 Gemeinden und 25 Industriebetriebe in der Region Tarragona. Im Januar 2020 ereignete sich ein für das Konsortium katastrophaler Ausfall seiner wichtigen, 75 km langen 1600-Millimeter-Rohrleitung.

Der Ausfall verursachte weitreichende Schäden und hatte erhebliche Auswirkungen auf die Wasserversorgung von rund 750.000 Menschen und wichtigen Industriekunden. Hätte sich der Ausfall während der Touristenhochsaison im Sommer ereignet, hätten mehr als 1,5 Millionen Menschen betroffen sein können.

Das Konsortium war in Sorge, dass es zu einem weiteren Ausfall kommen könnte und entschied daher, die gesamte Rohrleitung auf mögliche Schwachstellen zu untersuchen. Es wandte sich an Xylem, um eine Zustandsbewertung mithilfe einer Kombination aus Inline-Leckerkennung und elektromagnetischen Technologien durchzuführen.

Genaue Ergebnisse mit Xylems Technologie zur Zustandsbewertung von Rohrleitungen

Xylems akustische SmartBall-Plattform erkennt Lecks und Gaseinschlüsse und kartiert Rohrleitungsnetze. In Beton-Druckrohren erkennt Xylems PipeDiver-Plattform mithilfe elektromagnetischer Technologie gebrochene Stahlbänder. Je mehr Stahlbänder gebrochen sind, desto höher die Rohrbelastung.



Beide Plattformen sind freischwimmende Zustandsbewertungsgeräte, die ihre Arbeit tun, während die Rohrleitung in Betrieb ist. Mithilfe dieser Geräte, die über große Entfernungen eingesetzt werden können, ist es möglich, in einem einzigen Einsatz eine Zustandsbewertung von Druckwasser- und Abwasserleitungen durchzuführen. Sie bieten Versorgungsunternehmen eine einfachere, sicherere und kostengünstigere Alternative zu Inspektionsmethoden, die eine Abschaltung oder das Ablassen des Wassers erfordern.

Sofortige Rendite für Konsortium

Die Zustandsbewertungen wurden über zwei Wochen im Juni 2020 durchgeführt. Die Ergebnisse zeigten, dass sich der größte Teil der Rohrleitung in ausgezeichnetem Zustand befindet. Die SmartBall-Plattform hatte jedoch 12 Lecks entdeckt, die später repariert wurden. Darüber hinaus erfasste die PipeDiver-Plattform drei Rohrabschnitte, die Anzeichen einer Verschlechterung aufzeigten.

Die Genauigkeit der PipeDiver-Plattform ermöglichte sehr gezielte Reparaturen an diesen drei Rohrabschnitten. Das Konsortium schachtete die Rohre im November 2020 aus, und ihr Zustand entsprach dem von Xylem gemeldeten Schaden. Risse und Korrosion an den ausgeschachteten Rohren deuteten darauf hin, dass zukünftige Ausfälle wahrscheinlich waren.

Das Konsortium erzielte eine sofortige Rendite, da es den Ausfall dieser drei Rohrabschnitte verhinderte. Das Projekt hat auch die verbleibende Nutzungsdauer der Rohrleitung verlängert, die eine wichtige und teure Anlage darstellt. Das Konsortium hat seine Vorrangstellung in der Branche unter Beweis gestellt, indem es Spitzentechnologien implementiert hat, um seine Ausgaben und den Service für seine Kunden zu optimieren.