It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

水务局利用数字解决方案远程监控水压

水务局利用数字解决方案远程监控水压

一家水务局需要以主动预防的方式管理整个庞大的配水系统的压力,以确保提供可靠的供水服务。在采用了赛莱默的Sensus Pressure Profile软件之后,这家水务局现在可以在客户遇到水压问题之前及早发现,从而节省时间和资源。

沙漠中漫长而酷热的一天过去了,太阳缓缓下山了,放眼四周都是龟裂的土地。在外面呆了一整天之后,这时能悠闲地洗一个凉爽的澡是多么惬意。走进浴室,打开水龙头,却没有清凉的水喷涌而出,只有可怜的一滴。迫切需要降温,但计划赶不上变化,只能给当地的供水商打电话了。

新墨西哥州最大的供水公司的使命就是确保不会发生这种供水中断的意外。他们正在部署智能数字化解决方案,在持续改进服务的道路上不断前行。

伯纳利欧县阿尔伯克基水务局(Albuquerque Bernalillo County Water Utility Authority)总工程师Joel Berman表示:“我们的目标是每年安装25,000至30,000个装置,这样只要三到四年,高级量测体系(AMI)就能覆盖我们的整个系统。”

该水务局从2011年开始部署赛莱默旗下品牌Sensus的AMI。工作人员现在可以远程且近乎实时地管理他们的配水系统并跟踪恒定水压。

Berman说道:“在水压管理方面,主动预防是关键。我们远程监控客户的用水量和水压,确保在潜在问题出现之前及时发现,让客户感到满意。”

采用及时高效的解决方案

该水务局所采用的 Sensus ally® 居民水表将水压数据提交到使用方便、在云端托管的Sensus Analytics Pressure Profile 软件中。
 
水务局运维主管Patrick Bayardo介绍说:“这项技术省去了传统水压管理流程中的很多环节,比如行政管理任务和派遣技术人员去现场维修等。现在,我们只需在早上登录网站,就能立刻查看到数据,节约了很多时间。”

该软件与 FlexNet®通信网络 相集成,可以从整个系统的智能水表无缝收集数据。这些数据之后会被汇总成基于分布图的图表,直观地显示社区内任何给定时间的压力区和压力水平。当出现压力偏差时,水务局的工作人员会收到自动警报,然后在办公室里就可以调查情况。

Berman说:“有位客户注意到他新安装的灌溉系统的水压比平时低,然后就无法工作了。使用Pressure Profile软件后,我们只需要几个小时就能快速发现并解决问题,恢复系统的水压。客户对我们表示感谢,这让我们大家很受鼓舞。”

该水务局的工作人员只需登录电脑,打开Pressure Profile软件,即可在基于分布图的界面上查看智能水表和传感器的最新数据。压力区、关键资产和彩色传感器图标让整个系统变得直观而清晰。

提高系统可见性

该水务局还在减压阀站点增加了用电池供电的 Sensus® Smart Gateway Sensor Interface 智能阀门传感器接口,用以监测配水系统的性能。支持FlexNet的设备,以及ally水表和水压管理软件检测出冬季夜间压力峰值反复出现的根本原因。
 
Berman说:“我们发现有一个打开的阀门没有在系统中绘制出来,它将水压从一个区域过量增压到另一个区域。Pressure Profile让我们能够看到一定时间段内的重要数据,以便我们对每个压力区进行故障排查和优化,以实现系统的最佳性能。”

Berman还指出:“该软件就像是一个即插即用系统。无需第三方协助,我们的技术人员就可以采用、安装这款无缝解决方案,并对其进行编程。”

该水务局在整个服务区域有数百个减压阀站点,现在可以通过电池供电的Smart Gateway Sensor Interface来监控,以便及时进行远程管理,只需要几个小时就能解决问题,相比之前需要几周的时间大大提高了效率。

主动式水压管理

该水务局发现能够及时且方便地访问数据是多么重要。Bayardo介绍说,从手动检查变为用数字技术来管理,只要用电脑就能立刻查看到数据,大大减少了客户的维修请求和日常维护工作。

Bayardo表示:“现在,我们只要用几个小时就能准确找出需要重点关注的压力区并解决潜在的水压问题。”

对赛莱默技术的采用让水务局改变了管理方法,能够不断提高运营效率。

Berman说道:“让我们感到自豪的是,在过去十年中,我们在管理配水压力方面,已经从被动变成高度主动。现在,我们能够真正地做到防患于未然。我们在监测水压的同时,也改变了业务运作的方式。”

下一步行动

该水务局打算进一步利用其先进的压力管理数据进行水力模型验证,力求进一步减少水损失并改善水质。

请求信息