为俄罗斯新冠肺炎专科医院解决污水处理问题

随着新冠肺炎疫情在全国进一步蔓延,俄罗斯迅速采取行动,为大量患者的涌入做好准备,包括新建一批专门收治新冠肺炎患者的医院。莫斯科附近的一家新冠肺炎专科医院从三月份开始施工,只用了短短一个多月便顺利完工。该院占地70,000平方米,由12栋楼组成,可提供500张床位,其中250张分配到重症监护室。这家传染病医院配备了最先进的医疗设备和用品,还另外为医务人员建造了宿舍,可容纳约1,000人

挑战

医院的各个科室和区域都会产生污水,包括患者病房、手术室、化验室、诊疗室,重症监护室和洗衣房。由于各科负责不同的工作,诊疗活动产生的残留物也不同,因此污水中会含有非生物和纤维物质。

为了建立高效的污水处理能力,这家医院迫切需要污水泵站、消毒剂反应罐和预处理系统,以便将污水正确排放到公共污水系统中,同时还需要一套净水和热水系统。

解决方案

赛莱默(Xylem)与分销商RDE携手合作,为该院提供了总共11台污水泵,分别是8台飞力(Flygt) N 3127和3台飞力N 3069,这些污水泵将安装到三座新的污水泵站里。这些污水泵采用了Adaptive N®自适应跳动式N水力端,这项技术可确保水泵持续高效运转,将能耗降低25%,并且不受叶轮转速或工作点的影响。

由于这家医院产生的所有污水在排入污水处理系统之前,都要经过化学预处理,因此赛莱默还提供了12台飞力4640搅拌器,可大大提高消毒剂反应罐中消毒过程的效率。由于反应罐置于地下,因此赛莱默必须确保罐中所有物质的充分混合,并且在运行期间尽量不需要维护。
 
赛莱默还提供飞力搅拌器的计算和布置服务,帮助设计顾问达到理想的性能要求,同时还可以充分利用现有的反应罐设计,无需对结构做出任何更改。为帮助搭建净水和热水系统,赛莱默安装了4台Lowara Ecocirc XL高效循环泵。

影响和效益

赛莱默所提供的这些设备让这家医院即便处在巨大的运营压力下,也能正确有效地处理污水。

赛莱默俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦地区总经理Grigory Erantsev表示:“我们很荣幸能在疫情期间提供新的供水和污水处理设备,这将使该院、患者以及所有莫斯科民众受益。水在公共卫生领域扮演着重要角色,赛莱默为帮助客户及他们的利益相关者解决水问题感到自豪。”

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.