It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

リモート検査キットの構成

装置をSecure Connectに追加する前に、ゲートウェイをオンにする必要があります。ハードウェア接続の詳細については、Remote Inspection Kit Installation Guide をダウンロードしてください。ゲートウェイは、電源投入後約7分で完全に機能します。ゲートウェイの準備ができたら、次の外観になります。

LEDインジケーター  外観
電源 青色で安定
セルラー接続 緑色でゆっくり点滅
ユーザー3 オレンジ色、クイックダブルパルス付き

 

  1. デバイスをSecure Connectに追加したら、必要なフィールドに入力します。
パラメータ 値 説明
デバイスタイプ リモート検査キット デバイスタイプ
Name - デバイスの名前
MACアドレス   ゲートウェイ背面のMACアドレス
設置されたPANユニット 0–3 ステーションに設置されたPANユニット数
ポンプ:ポンプデータ 有効または無効 有効:Secure Connectはポンプデータを表示します。
無効:Secure Connectはポンプデータを表示しません
レベルセンサ 有効または無効 有効:Secure Connectは、ゲートウェイに接続されているセンサーからのレベルデータを表示します。
無効:Secure Connectは、ゲートウェイに接続されているセンサーからのレベルデータを表示しません。
レベルセンサー:モデル – 4-20mA
- LTU 403
レベルセンサーのモデル
レベルセンサー:ユニット - m
- ft
測定単位
レベルセンサー:最小範囲 - アナログレベルセンサの最小値
レベルセンサー:最大レンジ - アナログレベルセンサの最大値
カメラ 有効または無効 有効:カメラが付属しています。
無効:カメラは含まれていません。
カメラ:シリアル番号 - カメラ背面のシリアル番号
文字は大文字にする必要があります。
カメラ:名前 - カメラの名前
カメラ:位置 – ウェルを狙う
– 詳細不明
カメラがステーション内に存在する位置

 

  1. ポンプ運転ステータスのしきい値を設定します。
    1. デバイスに移動します。
    2. リモート検査キットを選択します。
    3. データポイントしきい値のタブに移動します。
    4. ポンプごとに、電力閾値を設定します。
      閾値は、ポンプが作動していることを意味します。ポンプの定格電力の10%に設定することをお勧めします。
    5. 保存をクリックします。
  2. カメラストリームをオンにします。
    1. カメラに進みます。
    2. カメラオフの横にあるスイッチをクリックします。
    3. デバイス > カメラ > デバイスの設定でカメラストリームを設定します