It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

非常に短いポンプサイクル

アプリケーション

この異常タイプは、ポンプの運転ステータスが利用可能な廃水ポンプステーションに適用されます。

説明

これらの条件が満たされると、ユーザーにこの異常が通知されます。

  • 非常に短いポンプサイクルが繰り返し検出されます。
  • ポンプサイクルの持続時間は大きく変化します。

考えられる原因

  • アナログレベルセンサーの故障
  • コントローラの故障
  • ポンプの故障

評価用関連チャート

検査に関連するチャートの入手方法については、
尚、検査用の異常チャートはどこにありますか?尚、尚、尚、Event FAQs > Anomalies の下にあります。

最初のチャートの説明

チャートには、以下のデータが表示されます。

  • ステーション内の各ポンプの運転ステータス
  • 水位があれば、

チャートの期間は、最大分解能で1日です。

  • 異常がアクティブな場合、チャートには前日が表示されます。
  • 異常が停止した場合、チャートには異常が発生した日が表示されます。

チャートでは、以下の項目を評価できます。

  • 異常の原因となった問題
  • 異常がまだアクティブな場合のステーションの現在の状態

2番目のチャートの説明

チャートには、ステーション内の各ポンプの毎日の起動回数が表示されます。チャートの期間は複数日です。チャートでは、以下の項目を評価できます。

  • 問題の程度
  • 問題の発生頻度
  • ポンプ間の問題発生の違い

チャートの評価

この例では、ステーションには2つのポンプがあり、定期的に交互に作動し、一定の始動レベルと停止レベルの間で作動するように設定されています。

最初のチャートは、非現実的なスパイクで測定された水位の不規則な傾向を示しています。スパイクにより、ポンプは直後に始動および停止します。この動作は、レベルセンサーまたはコントローラーに問題があることを示します。

2番目のチャートは、各ポンプが1日に何百回も起動することを示しています。開始回数は、異常が始まる前の7月に見られる各日の20回と比較して大きく異なります。

また、2番目のチャートは、問題が両方のポンプに等しく影響することを示しています。この理解は、問題がポンプではなくレベルセンサーまたはコントローラーにあることを確認します。

異常タイプを無効にする

異常として識別された動作がステーションで正常である場合、異常タイプを無効にする必要があります。詳細については、以下を参照してください。 異常タイプを有効または無効にする方法? 以下 Event FAQs > Anomalies の下にあります。

関連するFAQ

多くのユーザーが、イベント、アラーム、異常、インシデントについて同様の質問を受けています。