It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Miscelatori & Fermentazione Digestori Biogas

Il miscelatore del digestore mantiene l’omogeneità del liquidi, distribuisce i batteri in modo uniforme, mantiene costante la temperatura e le condizioni, e impedisce la formazione di strati termici e densi per massimizzare la produzione di biogas. Le condizioni all’interno di un digestore anaerobico o di un fermentatore sono difficili. I robusti miscelatori sommergibili Flygt sono stati realizzati per resistere alle condizioni estreme e garantiscono anni di servizio affidabili al minor costo di gestione possibile.

I miscelatori a bassa velocità Flygt di Xylem sono particolarmente indicati per le condizioni presenti nei digestori. Combinano diametri larghi con basse velocità in modo da generare la spinta massima con un consumo energetico minimo. L’ampia gamma di modelli a disposizione permette agli ingegneri idraulici di Xylem di sviluppare sistemi personalizzati in linea con le proprietà dei materiali (percentuale di solidi), le dimensioni e la forma del serbatoio in modo da garantire una miscelazione completa, efficiente e basso consumo energetico.

Risorse
Risorse

Tecnologia Biogas