-
Aguas de Calpe: Rete di distribuzione più efficiente, con un rendimento dell’89%, e migliore gestione degli allagamenti
Aguas de Calpe è una società partecipata dal Comune di Calpe e da Serhico, S.A., costituita nel 1999 per la gestione dei servizi idrici comunali. L’azienda fornisce acqua potabile a oltre 18.400 utenze e gestisce una rete di distribuzione composta da 280 km di condotte, 11 stazioni di pompaggio e 16 serbatoi di accumulo e regolazione, con una capacità complessiva superiore a 57 milioni di litri. È inoltre responsabile di una rete fognaria che comprende oltre 82 km di condotte, 17 stazioni di sollevamento e un impianto di depurazione.
-
Utility di Herford: riduzione degli sfiori di rete fognaria mista (CSO) di circa il 15% grazie a un sistema avanzato di prevenzione
L’utility di Herford riduce gli sfiori di fognatura mista del 15% con il sistema avanzato di supporto decisionale in tempo reale di Xylem Vue, senza modifiche infrastrutturali.
-
Città di Grand Rapids: La città evita circa 850 milioni di euro di investimenti non necessari grazie a una tecnologia di supporto decisionale data-driven in tempo reale
Dopo quasi 25 anni, Grand Rapids ha completato la conversione della rete da sistema di fognatura mista a sistema separato per reflui e acque meteoriche, portando a termine il proprio Long-Term Control Plan (LTCP) nel 2015. A quel punto, però, la città aveva bisogno di comprendere meglio i fenomeni di infiltrazione e afflussi parassiti (I/I) nella rete nera separata, per garantire la conformità a un mandato del Michigan Department of Environmental Quality (DEQ).
-
Città di Richmond: La città riduce i volumi annui di CSO di circa 0,69 milioni di m³ ed evita fino a circa 615 milioni di euro di costi in conto capitale, grazie all’intelligenza decisionale in tempo reale
Il sistema di fognatura mista della Città di Richmond risale al 1800 e serve oggi una popolazione di quasi 230.000 persone. È il più grande dello Stato e copre un’area di drenaggio di circa 49 km², con 25 scarichi.
-
CCACVI: Acquisition, implementation, hosting and maintenance of a hypervision solution for water and sanitation systems
The French Community of Communes Albères Côte Vermeille Illibéris (CCACVI) is promoting a hypervision project to streamline its water cycle, based on the Xylem Vue platform. -
Città di South Bend: L’utility riduce il volume di CSO dell’80% e risparmia circa 340 milioni di euro di CAPEX
Il fiume St. Joseph ha storicamente influenzato l’economia di South Bend, soprattutto a metà del XX secolo, quando ha sostenuto lo sviluppo dell’industria pesante. Nonostante il declino del settore negli anni ’60, la città resta il principale polo economico e culturale dell’Indiana settentrionale e il fiume St. Joseph rimane un elemento centrale del centro cittadino.
-
Buffalo Sewer Authority: Ottimizzazione operativa in condizioni di pioggia e controllo in tempo reale: oltre 13 milioni di m³ di CSO intercettati con un investimento inferiore a 2,25 €/m³
Xylem Vue ha aiutato la Buffalo Sewer Authority a immagazzinare e catturare 3,5 miliardi di galloni di volume CSO per meno di 0,01 dollari al gallone grazie all'ottimizzazione operativa in condizioni di pioggia e a un sistema di controllo in tempo reale.
-
ApaVital S.A.: Reduction of daily water losses by over 800 m³
ApaVital deploys Xylem Vue to reduce daily water losses by over 800 cubic meters, achieving compliance with EU regulations. -
Stadtwerke Trier: AI-aided energy optimization for daily energy balancing
Xylem Vue helped Stadtwerke Trier optimize renewable energy use in its drinking water network, achieving 90% self-consumption. -
Eau d’Azur: France’s first smart water network cuts losses and strengthens drought resilience
The Metropolis of Nice is implementing a hypervision platform, based on Xylem Vue technology, to increase efficiency, sustainability, and resilience by providing a real-time view of the network. -
Scottish Water cuts energy by 60% with Flygt Concertor intelligent pump system
Scottish Water partnered with Xylem to upgrade hundreds of pumping stations with innovative, energy-efficient technology, as part of its commitment to reaching net-zero emissions. -
Hong Kong: development of digital twin pilot for trunk mains water systems in selected areas of New Territories East Region
This project aims to build and calibrate a hydraulic model for trunk mains water systems in selected areas of New Territories East Region and deploy the model through Idrica’s Real-Time What-If-Scenarios solution (now called Xylem Vue).
-
Hong Kong: development of digital twins for freshwater network in selected areas of New Territories East (NTE) Region
Idrica, Xylem´s partner, has delivered its GoAigua solution (now called Xylem Vue) to the Hong Kong Water Supplies Department (WSD) as a pilot project. This deployment aims to develop a digital twin solution customized for the existing freshwater network in selected areas of its NTE Region.
-
ARA Pustertal AG implementa un digital twin: risparmio energetico del 10% con il 33% in più di reflui
Le acque reflue trattate provengono per circa il 50% da attività turistiche, per il 25% da utenze municipali e per il restante 25% da scarichi industriali. Tra le principali fonti di reflui industriali si annoverano caseifici locali, un produttore di succhi e un’azienda che lavora carne e insaccati.
-
Publiacqua S.p.A.: Piattaforma di supporto decisionale per la riduzione delle perdite idriche
La soluzione è stata implementata in cloud, sfruttando l’infrastruttura AWS di Publiacqua, e integrata con strumenti come GIS, SAP, misuratori e sistemi SCADA. Un approccio orientato alla user experience ha garantito che la piattaforma rispondesse alle esigenze specifiche dei team operativi, di pianificazione e di manutenzione, sia in ufficio che sul campo.
-
Immokalee Water & Sewer District: deployment of a comprehensive water management solution
The Immokalee Water and Sewer District was set up in 1978 to provide affordable, reliable water and sewer services to Immokalee, an unincorporated area of Collier County, Florida. The district operates and maintains the water and sewer plants and systems as an Independent Special District of the State of Florida, serving more than 24,000 year-round residents.
-
Stadtwerke Trier: optimization of wastewater treatment plant processes thanks to AI
Stadtwerke Trier (SWT) operates the main wastewater treatment plant (WWTP) in Trier, with a capacity of 170,000 population equivalents. This facility was one of the largest energy consumers in the utility for many years, with hundreds of thousands of kilowatt hours of valuable energy being drawn from the public grid as a result of poor control.
-
Metro Water Services: deploying a digital twin to manage drinking water distribution in real time
Nashville’s city government has a deep-rooted history in the water industry, providing drinking water to its citizens since the early 1800s. Today, Nashville Metro Water Services (MWS), Tennessee, serves more than 191,000 customers in Nashville and surrounding counties.
-
BALTEN: Implementation of an advanced business management system (ERP)
BALTEN needed to modernize its outdated infrastructure and software platforms, so it could optimize its irrigation water transportation system and improve the overall performance of its irrigation water service.
-
Apă Arieș: Boosting hydraulic performance of the drinking water system
The water and wastewater utility for the Romanian cities of Turda and Campia Turzii, along with 13 other municipalities, Apă Arieș wanted to boost the overall hydraulic performance of their drinking water system to ensure service quality and reduce water loss, especially in rural areas near Turda.
-
Gandia: Remote metering and transferring water-consumption data
The town of Gandia, one of the largest coastal towns in Spain, wanted to continue the digital transformation of its water management services through the implementation of remote metering and the transfer of water consumption data.
-
Spain: Digital transformation of utility processes and infrastructure
To expand digital transformation initiatives beyond the city of Valencia, and effectively manage up to 400 different services across a widely dispersed geographical area. Due to the nature of the project and the stakeholders involved, Global Omnium needed to integrate the systems, sensors, and communication protocols which were already installed across the various infrastructures it managed.
-
Valencia: Digital twin to save 1 billion+ gallons of water annually
Provide integrated, in-depth, real-time knowledge on system, plant, and asset performance which would allow Global Omnium to more efficiently operate and manage the complex water network in Valencia, Spain and the surrounding metropolitan area.
-
Giahsa: Supervision and control of the sanitation network
Improve control, responsiveness, and efficiency of facilities and processes by providing real-time network status information and analyzing historical network and asset data. Increase resource management effectiveness and efficiency to provide customers with the highest level of service at the lowest possible cost.