It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Le pompe che dimezzano le spese

Le pompe che dimezzano le spese

Generalmente utilizzate per le acque reflue, le pompe N assicurano grandi risparmi per un progetto di drenaggio nel sud della Germania.

PER L’IMPRESA EDILE tedesca Wayss & Freytag, la scelta della pompa giusta si è tradotta in un grande risparmio. “Il cliente aveva bisogno soltanto della metà delle pompe, della metà dell’elettricità, della metà delle condutture e della metà dei quadri di comando”, spiega Jens Hallmann, Responsabile Costruzioni Xylem a Langenhagen.

Parte del canale Isar a nord di Monaco di Baviera doveva essere sottoposta a manutenzione per prevenire crepe future. Ma prima dell’inizio dei lavori, è stato necessario “drenare” il canale abbassando il livello dell’acqua e, in alcune parti, aspirando tutta l’acqua.

Inizialmente, Wayss & Freytag aveva previsto di utilizzare 36 pompe per drenaggio. Xylem di Langenhagen (Germania) ha proposto una soluzione con solo 18 pompe N Flygt, normalmente utilizzate per le acque reflue.

L’impresa edile si è rivolta all’utente finale, la E.ON, una delle maggiori aziende energetiche in Germania e proprietaria delle centrali idroelettriche che utilizzano la sezione da riparare del canale, situata tra Finsing e Pfrombach. E.ON è rimasta molto soddisfatta della soluzione proposta da Xylem, che ha consentito di ridurre i costi sia materiali che energetici.

Nella breve durata del progetto – da maggio a novembre 2009 – le pompe hanno drenato più di 15 milioni di metri cubi d’acqua. Grazie ai motori a 6 poli che girano più lentamente, le 18 pompe N Flygt (NS 3310) offrono un consumo energetico inferiore rispetto alle pompe per drenaggio standard e, a parità di elettricità (55 kW), sono in grado di pompare il doppio del volume.

12 DELLE 18 POMPE Flygt erano in funzione 24 ore su 24, mentre le altre erano di riserva. Tutte le pompe sono state coperte con una griglia di acciaio a maglie fini per proteggere i pesci presenti nel canale.

Al termine dei lavori, Xylem ha riacquistato le pompe, che ora rientrano nel programma di noleggio dell’azienda.

da Nancy Pick, Photo Xylem