It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt BIBO è tornata più forte che mai

Flygt BIBO è tornata più forte che mai

Per drenare miniere e cave serve una pompa in grado di incassare colpi e di continuare lo stesso a funzionare. Dopo il suo lancio all’inizio degli anni Sessanta, Flygt BIBO divenne la pompa standard per i progetti di drenaggio negli ambienti più ostili. Xylem ha ripreso il classico design della Flygt BIBO, aggiungendo una tecnologia innovativa in grado di aumentare il tempo di funzionamento, incrementare la resistenza all’usura e semplificare la manutenzione. 

Quando le pompe drenanti Flygt BIBO vennero lanciate agli inizi degli anni Sessanta, ottennero subito un’ottima reputazione per la loro affidabilità e durata. In miniere, cave, tunnel e cantieri edili, i lavoratori sapevano di poter contare sulle pompe sommergibili Flygt BIBO anche nelle condizioni più impervie. Sono seguiti decenni di successi, con la vendita di oltre un milione di pompe Flygt BIBO nel mondo. 

“La pompa originale BIBO era rivoluzionaria per il suo design, la lunga durata e la qualità elevata”, racconta Fredrik Holm, Communication Manager del settore di drenaggio globale di Xylem. “Queste pompe avevano una durata infinita, e alcune sono ancora in uso.” 

Nel corso degli anni, Xylem ha ampliato la linea e le funzionalità delle pompe, eliminando progressivamente dal mercato le pompe Flygt BIBO. Ma il messaggio dei clienti è stato inequivocabile: rivogliono la BIBO. 

“Abbiamo capito che le BIBO sono un simbolo, per questo abbiamo deciso di reintrodurle nel classico design solido che ne garantisce la stabilità”, sostiene Holm. “Ma non ci limiteremo a riproporre la vecchia BIBO: realizzeremo una versione avanzata, con molte migliorie.” 

Sistema idraulico resistente all’usura 

Per riprogettare la pompa Flygt BIBO, Xylem ha pensato alle particolari esigenze dei settori minerario e di costruzione dei tunnel. 

“La ricerca ci ha dimostrato che i clienti vogliono tempi di funzionamento elevati, correlati alla resistenza all’usura delle pompe, e facilità di manutenzione”, racconta Daniel Westin, Product Manager di Xylem, settore drenaggio. “Negli ambienti ostili le pompe possono consumarsi abbastanza rapidamente o essere investite dagli enormi veicoli minerari, quindi rapidità di manutenzione e bassi tempi di fermo sono fattori estremamente importanti.” 

Per offrire resistenza all’usura, nella nuova Flygt BIBO è stata impiegata la tecnologia Dura-Spin™ di Xylem. Con questa tecnologia, la straordinaria girante chiusa e il coperchio di aspirazione funzionano congiuntamente per rimuovere le particelle abrasive dal collo della girante. In questo modo il sistema idraulico è almeno tre volte più resistente all’usura rispetto alle pompe con progettazione idraulica tradizionale. 

“La tecnologia Dura-Spin è già stata impiegata nella serie 2600 e si è dimostrata molto resistente all’usura”, racconta Westin. “Le caratteristiche idrauliche della pompa Flygt BIBO, insieme al suo design resistente, ne aumentano la resistenza e il tempo di funzionamento.” 

Facilità di manutenzione 

Sono molte le caratteristiche che semplificano la manutenzione della nuova Flygt BIBO e aumentano la durata della pompa. Una di queste caratteristiche è la vite singola di regolazione della girante. 

“Quando una pompa viene impiegata in condizioni ostili, il sistema idraulico può consumarsi, causando un calo del rendimento e la necessità di manutenzione”, racconta Westin. “La Flygt BIBO ha una sola vite di regolazione della girante, quindi è semplice regolare la girante e riportare la pompa a un rendimento simile al nuovo, prolungando la durata di servizio della pompa.” 

Flygt BIBO dispone inoltre di un’unica guarnizione a innesto, facile e rapida da sostituire. “Alcune guarnizioni sono difficili da sostituire”, afferma Westin. “Ma con la guarnizione di Flygt BIBO, che è standard su tutti i modelli, è sufficiente estrarla e sostituirla.” 

Per maggiori informazioni sulle altre nuove caratteristiche della pompa Flygt BIBO, fare clic qui.

da Chad Henderson