It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Soluzioni di drenaggio per applicazioni minerarie

Soluzioni di drenaggio per applicazioni minerarie

Per evitare l’allagamento di cave e miniere, sono disponibili numerose soluzioni di pompaggio. La scelta del sistema è dettata da diversi fattori, tra cui capacità, affidabilità e costi di gestione. Xylem dispone dei prodotti e del knowhow tecnologico necessari per gran parte delle applicazioni di drenaggio minerarie.

1. Drenaggio attivo

Perché? Talvolta è necessario abbassare il livello dell’acqua intorno a una cava al fine di stabilizzare le pareti e ridurre l’esigenza di drenaggio all’interno della cava.

Come? Vengono realizzati dei pozzi profondi intorno alla cava, in cui vengono introdotte le pompe sommerse. In alternativa, nei pozzi vengono introdotti dei tubi collegati ad una pompa autoadescante automatica.

Prodotti: Pompe sommerse Xylem Lowara da 4-12”. Pompe autoadescanti Godwin elettriche oppure a gasolio.

2. Drenaggio di fori di brillamento

Perché? Prima di introdurre la carica di esplosivo nei fori di brillamento, è necessario drenare l’acqua.

Come? Per drenare l’acqua può essere utilizzata una pompa sommersa.

Prodotti: Pompe sommerse Lowara a partire da 4”.

3. Drenaggio di cave

Perché? L’acqua di superficie e l’acqua di falda che entrano nella fossa devono essere drenate di continuo per mantenere la produttività.

Come? Una soluzione è installare una pompa sommersa o autoadescante su una piattaforma galleggiante oppure una pompa autoadescante a terra.

Prodotti: Pompe per drenaggio sommerse Flygt. Pompe autoadescanti Godwin elettriche oppure a gasolio.

4. Drenaggio principale

Perché? Il drenaggio principale consiste nel raccogliere acqua di superficie, acqua di falda e acqua di processo per la depurazione iniziale e il trasferimento diretto o graduale in superficie.

Come? Sono disponibili due metodi di installazione: a secco o sommerso. Mentre le pompe multistadio installate a secco richiedono spazio interrato per i bacini di sedimentazione, le pompe per drenaggio sommerse richiedono soltanto una piccola vasca. Tuttavia, le pompe multistadio offrono una maggiore prevalenza rispetto a quelle sommerse.

Prodotti: Pompe multistadio installate a secco Vogel e Düchting. Pompe per drenaggio sommerse Flygt.

5. Drenaggio “Face and stage”

Perché? Le pompe per drenaggio “Face and stage” sono progettate per drenare l’acqua di falda e di processo. Poiché il fronte della miniera avanza inesorabilmente, non c’è tempo per realizzare le vasche che dovrebbero contenere le pompe. Questa è l’applicazione di pompaggio più impegnativa, con contenuti di solidi elevati e bassi livelli d’acqua.

Come? La soluzione è utilizzare pompe sommerse portatili relativamente piccole in grado di funzionare anche quando non sono completamente immerse, cioè con aria insieme all’acqua. L’acqua viene convogliata in una vasca più arretrata rispetto al fronte, dove un’installazione fissa la trasferisce gradualmente o direttamente alla stazione di drenaggio principale.

Prodotti: Pompe per drenaggio sommerse Flygt.

6. Drenaggio a fondo pozzo

Perché? Poiché il fondo del pozzo è il punto più basso di una miniera, raccoglie tutta l’acqua che non viene drenata.

Come? Una soluzione di drenaggio a fondo pozzo prevede generalmente una vasca con pompe per drenaggio sommerse in un’installazione fissa. In presenza di solidi, un’ottima alternativa è rappresentata dalle pompe sommerse per fanghi.

Prodotti: Pompe per drenaggio sommerse o pompe per fanghi Flygt.

7. Raccolta dei fanghi

Perché? L’acqua di una miniera o di un impianto di concentrazione del ferro viene convogliata in bacini di sedimentazione, dove i solidi si depositano sul fondo del bacino per gravità.

Come? Un metodo per rimuovere i sedimenti è pomparli insieme a parte dell’acqua sotto forma di fanghi con l’ausilio di pompe sommerse per fanghi.

Prodotti: Pompe sommerse per fanghi Flygt. Sistemi di pompaggio per la raccolta dei fanghi.

8. Recupero dell’acqua

Perché? L’acqua è fondamentale sia per le miniere che per gli impianti di concentrazione del ferro e spesso è vantaggioso mantenere l’acqua in un circuito chiuso. A tale scopo, è necessario recuperare l’acqua dai bacini di sedimentazione e dalle dighe di raccolta.

Come? L’acqua può essere recuperata con una stazione di pompaggio permanente oppure con pompe sospese su una piattaforma galleggiante. In entrambi i casi, le pompe sono sommerse e aspirano l’acqua in superficie dal bacino.

Prodotti: Pompe per drenaggio sommerse o pompe per acque reflue Flygt.

da Åke R. Malm, illustrazione Tomas Öhrling foto Xylem