It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Progettazione Sistemi di Pompaggio

La progettazione dei sistemi di pompaggio è una vera e propri scienza che permette di ottenere le prestazioni di pompaggio ottimali e di soddisfare le tue esigenze. L'esempio più comune è il dimensionamento e la selezione del prodotto più indicato per l'applicazione in questione. Tuttavia, per avere la soluzione ottima dal punto di vista dell’affidabilità e dell’efficienza non basta solo selezionare il prodotto giusto.

LE NOSTRE AMPIE COMPETENZE CI DANNO UN KNOW-HOW UNICO

Xylem vanta 60 ani di esperienza nella gestione delle acque reflue e ha sviluppo un know-how unico per fornire raccomandazioni e soluzioni per i tuoi processi e le tue applicazioni. I nostri ingegneri utilizzano software specifici per progettare le soluzioni per le tue sfide di pompaggio.

Le nostre profonde competenze ed esperienze dei nostri ingegneri e l’ampia gamma di prodotti Flygt ci permette di offrire soluzioni personalizzate - soluzioni che garantiscono il funzionamento senza problemi e bassi costi totali.

I NOSTRI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI SISTEMI DI POMPAGGIO COMPRENDONO:

  • Calcoli della perdita di prevalenza
  • Analisi colpo d’ariete
  • Calcoli avviamento
  • Progettazione stazione di pompaggio
  • Fluidodinamica computazionale

COSTRUZIONE DEL SISTEMA

La costruzione del sistema è importante quando si trasporta acqua, acque reflue e altri fluidi che contengono materie solide. La corretta costruzione del sistema impedisce l’intasamento della pompa. Un sistema costruito in modo scadente farà lievitare i costi di manutenzione ed energetici. Inoltre, potrebbe avere un impatto sullo salute delle persone che vivono vicino alla tubazione e alla stazione di pompaggio a causa delle fuoriuscite dei liquami nell’ambiente. Una stazione di pompaggio efficiente richiede meno interventi di manutenzione e offre un ambiente di lavoro migliore al personale di servizio.

I colpi d’ariete possono causare la rottura della tubazione e delle valvole. L'analisi delle prestazioni del sistema tramite metodi e calcoli accurati ci permette di raccomandare le dimensioni e un sistema adeguato di protezione.

COSTI TOTALI (LCC)

Le installazioni e le stazioni di pompaggio sono importanti per raggiungere bassi costi totali (LCC) delle applicazioni per il trattamento delle acque reflue. Siccome le stazioni di pompaggio sono complesse è importante considera ogni scenario di funzionamento critico. Per ottenere nel tempo un pompaggio affidabile ed efficiente, esaminiamo tutte le condizioni di esercizio già in fase di progettazione. In questo modo identifichiamo la pompa più indicata e il punto di utilizzo ideale per ridurre al minimo il consumo energetico, evitare anomalie e prolungare la vita di servizio del sistema.

Il fattore principale che influisce sui LCC è il consumo energetico. L’efficienza di una soluzione di pompaggio non dipende dall’efficienza del sistema ma da quella dell’unità di pompaggio. Inoltre, viene raggiunta anche eliminando i fenomeni idraulici negativi, la sedimentazione, il galleggiamento dei detriti e i problemi d’intasamento. Siamo in grado di analizzare il tuo sistema e di offrirti una soluzione che tiene in considerazione i bassi costi totali.