It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Rimozione e recupero del fosforo

Soddisfare i rigidi limiti del fosforo con soluzioni che contribuiscono a un’economia circolare futura

Le acque reflue contengono in genere una grande quantità di nutrienti, in particolare il fosforo, che possono rappresentare una minaccia dannosa per le infrastrutture e l’ambiente, causando problemi come l’eutrofizzazione nei corpi idrici e l’accumulo di struvite nei sistemi meccanici.  

Per rimuoverla dalle acque reflue deve essere convertita in una forma solida e poi separata dal liquido che può essere realizzato chimicamente o biologicamente. Una volta recuperati, gli impianti di trattamento delle acque reflue possono migliorare la qualità degli effluenti, soddisfare i rigidi limiti di scarico e convertire il fosforo scartato in un fertilizzante ecologico necessario per la coltivazione degli alimenti. 

Soluzioni comprovate per la mitigazione del fosforo 

Xylem lavora a stretto contatto con i consulenti e i comuni e comprende le sfide legate alla rimozione del fosforo.  Disponiamo di una gamma completa di prodotti e professionisti esperti che ci permettono di offrire le migliori opzioni per i nuovi impianti di trattamento, retrofit, aggiornamenti o applicazioni sostenibili per il recupero dei nutrienti.   

I nostri innovativi sistemi di chiarificazione con zavorra utilizzano la magnetite, ovvero particelle di minerale di ferro completamente inerti, per zavorrare il floc biologico o il floc chimico convenzionale, migliorando i tassi di sedimentazione e aumentando le prestazioni degli impianti di trattamento delle acque reflue e dell’acqua, riducendo al contempo sensibilmente i costi.  

Le tecnologie di trattamento delle acque reflue aerobiche di Xylem possono contribuire a migliorare la rimozione del fosforo biologico (EBPR) senza l’aggiunta di sostanze chimiche che forniscono una soluzione sostenibile.  

I nostri sistemi di filtrazione a disco forniscono una soluzione per soddisfare i requisiti degli effluenti a basso livello di fosforo, eliminando il particolato associato al fosforo. Le sostanze chimiche possono essere aggiunte anche per precipitare il fosforo solubile e migliorarne la rimozione.  

La soluzione di recupero nutrienti di Ostara di Xylem trasforma le sfide del fosforo in opportunità.  Il recupero del fosforo riduce l’impatto sui corsi d’acqua locali attraverso la riduzione dei livelli degli effluenti e la produzione di un fertilizzante ad alto valore che riduce il deflusso di nutrienti. 

 

La gestione del fosforo può contribuire a un’economia circolare futura