It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Gestion des inondations monstres du Midwest par notre équipe Xylem

Gestion des inondations monstres du Midwest par notre équipe Xylem

Les personnes qui vivent et travaillent dans le Midwest ne crient pas au loup lorsqu’une urgence liée à l’eau survient. Au fil des générations et des siècles, les familles et les sociétés le long du Mississippi, de l’Ohio et de leurs innombrables affluents ont subi une multitude d’inondations majeures. Il en faut donc beaucoup pour les prendre au dépourvu et les forcer à appeler à l’aide.

Fin 2015 et début 2016, une incroyable quantité de pluie est tombée, provoquant des inondations hivernales historiques dans les villes de quatre États. Même après l’arrêt des pluies, le niveau des rivières a continué de croître. C’est à ce moment que de nombreuses villes ont demandé de l’aide à Xylem.

Tandis que les géologues et hydrologues locaux étaient occupés à déterminer les causes exactes de cette catastrophe, l’équipe de Xylem s’affairait à ramener les eaux dans leurs lits et à rétablir les services dont les habitants des zones sinistrées avaient besoin. « Nous avons une longue expérience de telles inondations », déclare Ken Albaugh, directeur du centre régional de Xylem. « Nous savions ce qu’il fallait faire et nos équipes ont travaillé 24 h sur 24 et 7 j sur 7, Noël et 1er de l’an compris, jusqu’à ce que la situation soit de nouveau sous contrôle. »

Voici quelques-unes des actions prises :

  • Nous nous sommes rendus sur place, dans les centrales électriques locales, procédant à des visites pour évaluer la situation et mettre au point des plans d’urgence afin que les centrales puissent redémarrer. Grâce à notre parc de location étendu de pompes diesel Godwin et de pompes immergées Flygt, nous avons éliminé l’eau qui avait envahi les centrales afin que les opérations reprennent en toute sécurité. Les habitants de ces régions ont ainsi pu disposer de l’électricité dont ils avaient besoin en matière d’éclairage, de réfrigération, et pour commencer à reprendre une vie normale.
  • Pour plusieurs villes dans l’Illinois et le Mississippi, nous avons travaillé avec des équipes d’urgence afin de développer des systèmes de protection par digues et/ou de mettre en place des opérations de pompage pour des zones qui avaient déjà expérimenté des niveaux d’eau dépassant les digues. Une fois encore, nous avons apporté notre expertise, ainsi que nos pompes de location Godwin et Flygt, pour garantir que les pompes de drainage évacuaient l’eau le plus rapidement possible.

  • Lorsque le niveau d’eau a commencé à baisser, nous avons installé des pompes de dérivation d’égout et d’eau propre afin de rétablir l’alimentation en électricité et en eau ainsi que les transports qui avaient été interrompus par les inondations.

À de nombreux égards, les inondations du Midwest ont montré une fois de plus que lorsque les pires catastrophes surviennent, Xylem est toujours sur place pour aider. Nous apportons de la valeur à nos clients de quatre manières principales : avec notre expertise inégalée dans le domaine des pompes et de la technologie de pompage ; en disposant des pompes de location et accessoires adaptés aux besoins ; en agissant en tant que partenaire technique et commercial ; et en offrant un réseau d'assistance et un parc de pompes sur place et disponibles 24 h sur 24 et 7 j sur 7. Nous sommes là lorsque vous en avez le plus besoin.

De nombreux habitants du Midwest sont toujours en phase de récupération suite aux effets secondaires des tempêtes dévastatrices et des inondations massives qui ont fait de la nouvelle année un cauchemar. Les pensées de Xylem vont vers eux. Et nous espérons qu’à travers nos efforts, nous avons pu atténuer leurs souffrances et accélérer leur retour à une vie normale dans laquelle les rivières sont redevenues des merveilles naturelles et ne sont plus des catastrophes naturelles.

by Michael J. Delzingaro