It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Xylem associe des pompes Godwin et Flygt pour aider au projet de tunnel de secours

La ville d'Atlanta et Western Summit Constructors, Inc.

Atlanta, GA

La ville d'Atlanta a été confrontée à un problème critique en 2013, lorsque le tunnel de Nancy Creek s'est rompu en raison d'années d'accumulation de sédiments. Le tunnel d’une longueur de 8 miles passe sous le nord-ouest d'Atlanta est construit pour augmenter la capacité des égouts et traiter les eaux pluviales lors de fortes pluies. Le tunnel se termine à la station de relèvement du tunnel de Nancy Creek, qui pompe les eaux usées vers la station d'épuration située au-dessus. Avec les fortes pluies qui s'annonçaient à l'époque, la ville risquait d'être confrontée à des infractions et à de lourdes amendes de la part de l'Agence américaine de protection de l'environnement si le tunnel ne pouvait pas gérer le débit supplémentaire.

"La ville d'Atlanta était vraiment dans une situation difficile", a déclaré Shane Rutledge, directeur de Western Summit Constructors, Inc. "Les pompes étaient défaillantes, et la ville avait vraiment peur de surcharger un champ d'épuration en amont.

La ville avait besoin d'une solution innovante et efficace pour gérer le débit dans le tunnel pour que les sédiments puissent être nettoyés et les pompes endommagées réparées. Western Summit Constructors a été choisi pour le projet, et Rutledge a ensuite choisi de s'associer à Xylem pour sa marque de pompes Godwin. "Je n'ai pas hésité à contacter [Xylem]", a déclaré M. Rutledge. "Lorsque nous avons fait appel à d'autres entrepreneurs de pompes, ils disent qu'ils auront une pompe sur place dans un jour, et puis cela peut prendre trois ou quatre jours. Ou alors l'équipement de fusion ne fonctionne pas quand il est sur place. En 16 ans d'expérience, je peux confirmer que les pompes Godwin ont été les plus efficaces ».

Download Case study