It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Station de pompage économique

BELGIQUE

Défi
Fournir une station de pompage économique alimentée par trois entrées indépendantes, donnant lieu à un potentiel débit entrant maximal de 7,8 m3/s (123 000 US gpm) au total. L’entraînement de l’air dans les pompes en raison des trois entrées indépendantes présentait des difficultés.

Solution
Nous avons conçu une solution comprenant quatre pompes à hélice Flygt PL 7101 d’une capacité totale de 8 m3/s (127 000 US gpm). Cette solution est moins profonde que celle des concurrents et la hauteur de relevage de l’eau est plus faible, ce qui réduit la consommation d’énergie. La conception a été vérifiée par des essais physiques sur maquette hydraulique afin de s’assurer de la fiabilité de la solution.