It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Comment la production sur site aide à éviter les pénuries de chlore

Municipal Drinking Water Disinfection for Distribution Processes

La pénurie d'hypochlorite et les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement pèsent sur les entreprises de traitement de l'eau dans le monde entier, et concernent bon nombre de nos clients en France. Pour les services municipaux chargés de fournir une eau saine, les risques d'approvisionnement sont tout sauf acceptables. Dans cet article, Jérémie Machemy, Directeur commercial Europe et Afrique chez Evoqua Water Technologies, analyse les raisons pour lesquelles la production sur site est un moyen simple et efficace non seulement pour atténuer les problèmes d'approvisionnement, mais aussi pour rendre le traitement de l’eau plus sûr et plus rentable.

La pénurie de chlore à l’échelle mondiale a un impact considérable sur nos clients qui l'utilisent pour la désinfection. Cette situation est due à une combinaison de facteurs complexes, tels que la réduction de la production à la suite de la flambée des prix de l'énergie, la guerre en Ukraine et la disparition d'un important producteur de chlore en 2020. Bien que des stocks européens soient disponibles en dehors de la France, il ne faut pas compter dessus car les transferts de produits chimiques à l’intérieur de l’Union Européenne sont soumis à des contraintes réglementaires et logistiques importantes. Étant donné la complexité et la nature persistante de ces problèmes, la pénurie devrait persister cette année, avec des fluctuations prévisibles de l’offre. Les tensions sur le marché ont de plus entraîné une hausse des coûts.

Nous avons déjà souligné l'impact significatif de cette situation sur le secteur des piscines municipales [1], mais elle affecte également les usines de traitement des eaux. Étant donné que le traitement de l’eau potable et des eaux usées ne représente qu’une faible proportion du marché global du chlore, il est parfois négligé car les grands acheteurs industriels s'arrachent l'offre limitée disponible.

La désinfection par chlore gazeux serait une solution, car l’approvisionnement du marché est suffisant, mais est plus complexe à mettre en œuvre.

Face aux difficultés et des coûts associés à l'approvisionnement en chlore, les municipalités ont-elles des alternatives viables ?

Maîtrisez les risques liés à l'approvisionnement en chlore

L'électrochloration sur site permet de produire de l'hypochlorite de sodium par électrolyse en utilisant uniquement de l'eau, du sel et de l'électricité. Cette méthode élimine la nécessité d'acheter de grandes quantités d'hypochlorite auprès de fournisseurs de produits chimiques, ainsi que les coûts de transport et de stockage associés. La production sur site offre aux les collectivités un meilleur contrôle sur leur chaîne d'approvisionnement et une plus grande indépendance.

Un autre avantage majeur de la production d'hypochlorite sur site est la sécurité. Le stockage et la manipulation de l'hypochlorite sont extrêmement dangereux, nécessitant des exigences et des précautions strictes pour une utilisation en toute sécurité. Il constitue un risque incontestable pour le personnel et l'environnement, impliquant des investissements importants en termes d'exploitation, de coûts et de gestion. La production sur site permet de se défaire de ces contraintes, le stockage du sel et l'électricité étant seuls nécessaires. Le mélange accidentel est l'un des principaux dangers liés à l'utilisation de l'hypochlorite, risque qui est totalement évité avec la production à la demande !

La production sur site est un atout considérable pour les centres de traitement de l'eau potable et des eaux usées, permettant de minimiser les temps d'arrêt, de réduire les coûts d'exploitation et d’éliminer les difficultés liées au stockage et à la manipulation des produits chimiques. Si vous pensez que votre installation municipale pourrait tirer profit d'un tel système, Evoqua peut vous proposer des solutions adaptées à vos besoins.

Les systèmes OSEC® : Efficacité, fiabilité et simplicité d’utilisation

S'appuyant sur plus de 45 ans d'expérience dans les technologies de traitement de l'eau et l'innovation, les systèmes Evoqua OSEC® offrent une efficacité inégalée sur le marché, avec une maintenance simple et des coûts de fonctionnement minimes. La gestion quotidienne est simplifiée grâce à un dosage automatisé qui s'adapte facilement aux variations de la demande, assurant un traitement et un rendement constants. Les systèmes OSEC peuvent être configurés pour répondre aux besoins des usines de traitement de l'eau, générant de 1 à 1000 kg d'équivalent chlore par jour. Si une quantité plus importante est nécessaire, il est possible de combiner plusieurs systèmes.

Le stockage du sel étant la seule exigence, les systèmes OSEC d'Evoqua vous font bénéficier d'une chaîne d'approvisionnement plus fiable tout en éliminant les risques liés au stockage et à l’utilisation de l’hypochlorite en vrac. De fait, nos systèmes d’électrochloration sur site libèrent de la volatilité du marché et de la chaîne d'approvisionnement de l'hypochlorite, ce qui permet de mieux planifier votre budget, de renforcer la résilience de vos sites et de garantir une qualité de l'eau de qualité supérieure à vos administrés.

[1] Surmonter la pénurie de chlore : la force de la résilience