hydrovar® X pour les systèmes industriels
Dans les environnements industriels, les pompes ne se limitent pas à transporter de l’eau : elles font partie intégrante des processus de production. Elles alimentent les systèmes de lavage, de refroidissement et de filtration, transportent les fluides de process et gèrent les circuits de récupération et de recyclage. Une interruption ou une instabilité à l’un de ces niveaux peut rapidement se propager à l’ensemble de la ligne de production, avec des conséquences sur la qualité, les délais et les coûts. C’est pourquoi le contrôle des pompes doit être précis, fiable et parfaitement intégré à l’automatisation de l’installation.
Avec hydrovar® X, il ne s’agit pas simplement d’un variateur pour pompes, mais d’un système intégré composé du moteur eXM et du variateur HVX, conçu pour équiper les pompes et groupes de surpression dans les installations industrielles modernes. Cette combinaison garantit un contrôle optimisé de la vitesse, une efficacité supérieure par rapport aux moteurs IE3 traditionnels, une grande compacité et un fonctionnement intelligent, connecté et évolutif, capable de s’adapter aux différentes conditions de fonctionnement sans nécessiter d’interventions manuelles continues.
Comment hydrovar® X répond aux exigences industrielles
hydrovar® X permet de contrôler avec précision la vitesse de la pompe et la pression du système, garantissant que la pompe fonctionne toujours au plus près de son point de fonctionnement optimal, même lorsque les conditions de charge évoluent au cours de la journée de production ou selon le nombre d’utilisateurs actifs sur la ligne. Cela rend les processus plus stables et prévisibles, réduisant les fluctuations susceptibles de compromettre la qualité du produit ou la continuité de la production. Dans les secteurs où même une légère variation de pression ou de débit peut altérer un cycle de lavage, un processus de refroidissement ou une phase de filtration, ce niveau de contrôle devient un facteur déterminant pour garantir la répétabilité du résultat final.
Gestion intelligente multi-pompes
L’un des principaux atouts d’hydrovar® X réside dans sa capacité à gérer des systèmes multi-pompes jusqu’à 8 unités, en répartissant uniformément la charge de travail entre les pompes connectées au lieu de la concentrer sur une seule unité de référence. En cas de maintenance ou d’arrêt temporaire d’une pompe, la charge est automatiquement redistribuée sur les unités restantes, sans interruption du processus de production. Cette fonctionnalité permet de :
- équilibrer le fonctionnement des unités et réduire leur usure
- éviter les points uniques de défaillance au sein du système
- garantir une plus grande continuité opérationnelle, même pendant la maintenance ou lorsqu’une pompe est temporairement hors service
Le résultat est une amélioration significative de la fiabilité globale de l’installation, particulièrement importante pour les applications ne pouvant tolérer des arrêts imprévus.
Intégration avec les systèmes d’automatisation industrielle
hydrovar® X est conçu pour s’intégrer facilement aux systèmes industriels de contrôle et de supervision, sans nécessiter d’architectures de communication dédiées ni de solutions propriétaires complexes. Grâce à des protocoles de communication standard tels que Modbus et BACnet, le système de pompage peut être connecté à des plateformes d’automatisation industrielle, des systèmes SCADA et des solutions avancées de surveillance et de diagnostic, permettant une gestion centralisée et une vision complète des performances de l’installation. Ainsi, la pompe cesse d’être un composant isolé pour devenir une partie intégrante de l’écosystème numérique du site, communiquant en temps réel avec les autres systèmes de contrôle.
Protection intégrée et diagnostic avancé
Pour réduire le risque d’arrêts imprévus, hydrovar® X intègre plusieurs fonctions de protection et de surveillance :
- protection complète du moteur contre les surcharges et les conditions de fonctionnement critiques
- fonctions de protection de l’installation contre le fonctionnement à sec, la surpression, la sous-pression et les coups de bélier ; la fonction Setpoint Shift permet d’adapter le point de fonctionnement en fonction des conditions environnantes (par exemple une faible pression d’aspiration), permettant au système de continuer à fonctionner même dans des conditions limites
- filtres THDi intégrés, qui améliorent la qualité de l’énergie électrique en réduisant les distorsions harmoniques injectées dans le réseau
- compatibilité avec les systèmes de condition monitoring, permettant de détecter les anomalies avant qu’elles ne deviennent de véritables pannes
- journal étendu des erreurs permettant une analyse complète des anomalies de fonctionnement
Ces capacités favorisent la transition d’une maintenance réactive, basée sur l’intervention après panne, vers une approche plus préventive et prédictive, où les interventions sont planifiées en fonction de l’état réel des composants plutôt qu’à intervalles fixes.
Avantages pour les applications industrielles
Grâce à un contrôle précis du débit et de la pression, hydrovar® X rend les processus plus stables, répétables et fiables, en réduisant les fluctuations indésirables du système. La gestion automatique des pompes et les fonctions de protection intégrées contribuent également à limiter les arrêts non planifiés : le système est capable de réagir rapidement aux conditions anormales et de maintenir l’installation opérationnelle même dans des situations critiques. Enfin, l’intégration avec les systèmes de supervision permet aux opérateurs de surveiller en temps réel les performances, les paramètres de fonctionnement et l’état des pompes, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle et la qualité des prises de décision.
Optimisation du TCO (Total Cost of Ownership)
L’un des principaux objectifs d’hydrovar® X est la réduction du Total Cost of Ownership (TCO). Grâce au contrôle intelligent de la vitesse et à une gestion efficace des pompes, le système évite de faire fonctionner les unités à vitesse fixe lorsque le processus ne l’exige pas, en adaptant le fonctionnement à la demande réelle plutôt qu’aux conditions nominales. Cela se traduit par des économies d’énergie significatives, des coûts de maintenance réduits grâce à une sollicitation moindre des composants mécaniques, ainsi qu’une durée de vie accrue des équipements. À long terme, ces avantages représentent un retour sur investissement concret et mesurable, allant bien au-delà du simple coût d’achat initial du système.
Massimo Rovoletto
Product Owner, AW, Italie