It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Matériaux de haute performance

Assurer que les producteurs atteignent les objectifs de qualité de l'eau ultra-pure et de durabilité

La production de matériaux de haute performance utilisés dans la fabrication de semi-conducteurs a évolué pour répondre aux besoins de qualité croissants des fabricants d’appareils. Ce qui était acceptable il y a quelques années est devenu inacceptable en termes de concentrations en contaminants admissibles. Du fait que ces produits chimiques sont à base aqueuse, l’objectif primaire pour la réduction de la contamination est la qualité de l’eau ultra-pure. Les métaux (y compris le bore), la silice, le COT et les particules sont les contaminants les plus courants qui sont visés par ces producteurs. 

La plupart des producteurs de matériaux ont déjà en place des systèmes et des infrastructures dans lesquels il est possible de mettre en œuvre des modifications et des technologies supplémentaires permettant de réduire les contaminants. Toutefois, ceci n’est pas aussi simple qu’il le paraît car il peut être complexe d’effectuer une mise à niveau tout en répondant aux exigences de production.   

Les défis liés aux eaux usées auxquels font face les producteurs de matériaux de haute performance comprennent le vieillissement des équipements, l’augmentation de la production, les nouveaux produits avec des composés chimiques différents, les limitations d’admission d’eau de la ville, les limitations du volume de rejet d’eau des installations ou des espèces réglementées et les objectifs de durabilité des entreprises. 

Que ce soit pour une usine de fabrication nouvelle ou existante, Xylem est en capacité de fournir des solutions de traitement d’eau ultra-pure et d’eau usée pour garantir que les producteurs de matériaux de haute performance puissent atteindre leurs objectifs de qualité pour l'eau ultra-pure, l’évacuation des eaux usées et la durabilité.