It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Xylem fournit une solution de recyclage de l’eau pour le stade Levi’s®

Xylem fournit une solution de recyclage de l’eau pour le stade Levi’s®

Le nouveau stade Levi’s® de Santa Clara (Californie), qui a coûté 1,3 milliard de dollars et qui accueille les 49ers de San Francisco, une équipe de la NFL (Ligue National de Football), constitue un modèle de développement durable. Il est équipé d’un toit végétalisé de 2 500 m² et de loges VIP décorées à partir de bois de récupération. De plus, les produits des snacks sont achetés directement auprès du producteur. Mais la plus importante de ses caractéristiques écologiques est l’utilisation d’une eau recyclée pour les chasses d’eau et les systèmes d’irrigation.

La proportion d’eau recyclée dans la consommation totale de ce stade de 68 500 places pourra atteindre 85 %. California Hydronics Corp. a conçu le système de surpression de d’eau recyclée en utilisant des produits de la marque Bell & Gossett de Xylem. La solution prélève la précieuse ressource dans le système de recyclage de l’eau du Santa Clara Valley Water District. Ainsi, le stade n’a pas besoin d’utiliser de l’eau douce pour les chasses d’eau, l’irrigation du terrain, du toit végétalisé, etc., ce qui est important dans un État comme la Californie qui souffre beaucoup de la sécheresse.

« Le système de surpression d’eau recyclée garantit une quantité d’eau suffisante lorsque tout le monde va aux toilettes en même temps, par exemple à la mi-temps d’un match de football », explique Mark Handzel, vice-président chargé de la réglementation des produits et directeur des bâtiments commerciaux équipés de CVC chez Bell & Gossett, une marque Xylem.

Des chasses d’eau tirées toutes en même temps

Une opération « super chasse d’eau » a été organisée en avril 2014 pour s’assurer que le système fonctionnait parfaitement avant l’ouverture du stade. Pendant le test, des centaines d’ouvriers et de bénévoles ont tiré simultanément les chasses d’eau de toutes les toilettes et de tous les urinoirs, et ont ouvert tous les robinets du stade pendant environ 30 minutes.

Superflush.jpg

Les bénévoles se rassemblent pour organiser l’opération « super chasse d’eau ».

« Le système B&G/CHC s’en est sorti avec brio », se réjouit M. Handzel.

Le stade Levi’s® contient deux fois plus de toilettes que le Candlestick Park, qui accueillait auparavant les 49ers. Pourtant, on pense que des économies d’eau considérables devraient être réalisées en raison d’une infrastructure plus efficace. D’après les estimations du stade, l’eau recyclée devrait constituer 84 % de l’eau consommée, ce qui représente plus de 158 millions de litres d’eau par an.

Un système ultraperformant

Tous les produits Bell & Gossett utilisés dans le stade sont connus pour leur efficacité. Les entreprises de plomberie ACCO et FW Spencer ont participé à la sélection des pompes centrifuges Bell & Gossett et des pompes centrifuges multicellulaires e-SV de Goulds Water Technology pour le système de surpression d’eau recyclée.

« Il fallait un système à la fois innovant et très performant, explique Kevin Coyne, vice-président de FW Spencer. Grâce à nos collaborations passées avec California Hydronics Corp, nous savions que les produits Bell & Gossett répondraient à ces deux exigences. »

Leader national de la conception environnementale

L’installation a reçu la certification LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) « or », une première pour un stade de la NFL. « Tous les détails liés au développement durable ont été étudiés pendant les phases de planification et de construction, explique Ken Carey, de California Hydronics Corp. Ce projet constitue un modèle à suivre pour les autres. »

Les 49ers ont fait leurs débuts au stade Levi’s® au cours de la saison de préparation en août 2014. Le 50e Super Bowl se déroulera le 7 février 2016 dans le nouveau stade qui devrait accueillir pour l’occasion plus de 70 000 personnes.

Découvrez comment Xylem a aidé d’autres entreprises à résoudre leurs problèmes liés à l’eau.

Informations : Sélectionner les bons équipements

ACCO, l’entreprise de mécanique pour le projet, a fourni différents produits Bell & Gossett, notamment :

– Des séparateurs d’air Rolairtrol

– Des pompes en ligne séries 60

– Des pompes monocellulaires horizontales 1510 sur socle

– Des pompes VSX pour les systèmes de chauffage

Des échangeurs de chaleur à plaques brasées Bell & Gossett de Xylem, à plaques jointées GPX et à cadres ont également été préconisés et fournis pour le projet. Ils proposaient le niveau de rendement thermique le plus élevé pour le circuit d’eau du condenseur puisque la majorité des équipements de climatisation et de refroidissement pour la nourriture étaient refroidis grâce à un circuit d’eau.

by Simon