It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Xylem a été récompensé par la WateReuse Research Foundation

Xylem a été récompensé par la WateReuse Research Foundation

De Singapour à Stockholm, en passant par l’ensemble de la Californie, les technologies de réutilisation de l’eau de Xylem aident les communautés du monde entier à assurer l’avenir de leur approvisionnement en eau. Lors de la 19e Annual Water Reuse & Desalination Research Conference, organisée récemment, la WateReuse Research Foundation a récompensé Xylem pour son engagement dans la recherche sur la réutilisation de l’eau et ses solutions innovantes en la matière.

La WateReuse Research Foundation est une organisation à but non lucratif qui a pour mission de développer les études scientifiques concernant la réutilisation, le recyclage et la récupération de l’eau dans le monde entier.

« WateReuse est fière de distinguer et de récompenser Xylem pour son excellence et son soutien, a déclaré Melissa Meeker, directrice exécutive de la WateReuse Research Foundation. Grâce au partenariat entre Xylem et notre fondation, nous concevons des outils et des ressources qui permettent d’assurer l’avenir de l’approvisionnement en eau. »

La croissance démographique, l’urbanisation et la sécheresse persistante exercent une pression importante sur les ressources en eau. La pollution et la contamination rendent ces problèmes encore plus complexes, ce qui entraîne des milliards de dollars de perte économique. Des mesures importantes et innovantes seront nécessaires pour identifier des solutions efficaces à ces problèmes et élaborer des politiques de l’eau durables. La réutilisation de l’eau est une approche qui a fait ses preuves et qui permet de répondre à la demande croissante tout en protégeant les ressources existantes.

Des technologies innovantes de réutilisation de l’eau

« Xylem est déterminé à fournir des solutions qui répondent aux plus complexes des problèmes liés à l’eau, affirme Keel Robinson, directeur du marketing et du développement chez Xylem. Pour mettre en œuvre ces solutions, une utilisation innovante des technologies, des politiques intelligentes et une volonté politique forte sont indispensables. La réutilisation de l’eau constitue une étape sur le chemin qui mène à un approvisionnement sûr pour l’avenir. »

Les technologies de réutilisation produisent une eau d’excellente qualité pour un coût du cycle de vie inférieur à celui d’un nouvel approvisionnement. En outre, elles permettent de disposer d’une source d’eau résiliente et résistante à la sécheresse avec des avantages économiques et environnementaux non négligeables.

« Nous savons qu’aujourd’hui, il existe des technologies permettant de récupérer les eaux usées en toute sécurité et de manière fiable à des fins utiles, explique M. Robinson. Nous souhaitons vivement continuer à établir des partenariats avec des entreprises innovantes et des clients, afin de développer la mise en œuvre de ces technologies et de mieux comprendre son rôle pour parer à la pénurie d’eau. »

Les technologies de traitement avancées de Xylem montrent que les eaux usées peuvent être purifiées pour aller au-delà des normes s’appliquant à l’eau potable et réutilisées de manière sûre et économique, soit pour être consommées, soit pour être utilisées à d’autres fins.

Voici quelques exemples d’endroits où la technologie de Xylem fait la différence :

La Silicon Valley et San Diego

Le plus récent centre de recyclage de l’eau de Californie du Nord, le Silicon Valley Advanced Water Purification Center (AWPC), traite 30 millions de litres d’eau par jour et utilise les systèmes UV Wedeco de Xylem. Cette technologie permet d’effectuer l’étape de désinfection finale avant que l’eau soit envoyée dans la région à certaines des entreprises les plus innovantes du monde. En outre, le Santa Clara Valley Water District (SCVWD) réalise deux études pilotes avec les processus d’oxydation avancée MiPro de Xylem et la filtration biologique active avec traitement à l’ozone Oxelia afin d’examiner la possibilité de réutiliser l’eau pour augmenter les ressources d’eau potable.

À San Diego, la technologie de filtration biologique active avec traitement à l’ozone Oxelia est centrale dans l’installation chargée de la purification de l’eau du North City Water Reclamation Center. Le site joue un rôle essentiel dans le projet de démonstration de la ville, une étude pilote destinée à optimiser les technologies de réutilisation de l’eau afin de remplacer les sources d’eau potable importée.

Recherche à Stockholm

À Stockholm, en Suède, Xylem a établi un partenariat de recherche sur la réutilisation de l’eau avec IVL, l’institut environnemental suédois, et KTH, l’Institut royal de technologie. Ce partenariat supervise actuellement une usine pilote et un banc d’essai pour les processus avancés, y compris les technologies de traitement biologique, de filtration, de désinfection et d’oxydation de Xylem permettant de réutiliser l’eau.

Pour avoir un aperçu de l’installation de recherche de Stockholm :

Un approvisionnement durable à Singapour

L’usine de récupération d’eau de Changi (Changi Water Reclamation Plant), à Singapour, installera des systèmes UV Wedeco de Xylem dans son processus NEWater destiné à produire de manière durable et efficace une eau purifiée et recyclée. Le Public Utility Board (PUB) de Singapour teste et met en place des technologies de réutilisation de l’eau ultramodernes, et les systèmes UV Wedeco de Xylem respectent les réglementations les plus strictes en matière de désinfection et de réutilisation de l’eau afin de sécuriser l’approvisionnement en eau.

 

by Simon