It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Services d’eau

The charming Bavarian town of Großostheim, less than an hour southeast of Frankfurt, is home to picturesque streets filled with half-timbered houses and an...

All Posts in Sustainability

Les coûts d’exploitation d’une station de pompage réduits de 82 %

En Écosse, une station de pompage de grande taille a réduit ses coûts d’exploitation et sa consommation d’énergie de manière significative grâce à un audit...

Un rapport sur la gestion des ressources en eau appelle à la coopération de tous les secteurs

Un nouveau rapport indique que la coopération entre les acteurs du secteur est essentielle pour sécuriser les ressources et mieux gérer l’ eau. Le rapport...

Découverte d’un gigantesque réservoir sous-terrain

Des chercheurs américains ont découvert un énorme réservoir d ’ eau situé à 640 km sous la surface de la Terre. Il serait trois fois plus vaste que l’ ensemble...

Le peuple syrien confronté à de graves pénuries d’eau

À Damas, la capitale syrienne, le conflit entre les forces gouvernementales et les factions rebelles dure depuis trois ans et se poursuit sans relâche. Pendant...

Peter Gleick : Utiliser l’eau de manière responsable pour résoudre la crise

Alors que la Californie fait face à la sécheresse la plus grave qu’elle ait connue depuis plus d’un siècle, les questions liées à l’eau sont encore une fois au...