Bienvenue sur Making Waves, vous y trouverez des récits sur l’eau racontés par Xylem, une entreprise internationale dans le domaine des technologies de l’eau qui s’est donné pour mission de résoudre les problèmes liés à l’eau.
Choisissez dans notre sélection de sujets populaires ci-dessous des articles et billets de blogs ; lisez l’un des récits de la Sélection de la rédaction, parcourez le Fil d’actualités ou cliquez sur Filtrer par dans la barre de navigation en haut de la page pour accéder à tous les récits et sujets de Making Waves. Abonnez-vous à notre newsletter mensuelle pour vous tenir informé des dernières nouvelles du monde fascinant de l’eau.
Actualités sur l’eau Développement durable Innovation Zéro Carbon Analyses
Sélection de la rédaction
All Posts in Residential & Commercial Buildings
Flygt Concertor divise la consommation d’énergie par deux à Heathrow
Flygt Concertor, premier système de pompage des eaux usées au monde avec intelligence intégrée, a résolu les problèmes de colmatage chronique de la station de...
Q&R : Patrick Decker, PDG de Xylem, parle de l’acquisition de Sensus
Découvrez comment le réseau de Sensus peut augmenter le rendement énergétique et éviter les pannes dans les secteurs de l’eau, des eaux usées et des eaux en...
Le nouveau système Hydrovar réduit la consommation d’énergie de 70 %
Xylem a lancé la cinquième génération d’Hydrovar, un système de régulation à vitesse variable pour les pompes, qui permet de réduire de 70 % la consommation...
Des pompes d’irrigation permettent une économie d’énergie de 60 % sur un parcours de golf
Un parcours de golf de championnat de 27 trous est encore plus durable aujourd’hui grâce à l’installation récente de pompes Lowara. Après un an d’utilisation,...
Approvisionner en eau les Jeux dʼAchgabat en 2017
Achgabat, au Turkménistan, doit accueillir les cinquièmes Jeux asiatiques des sports en salle et des arts martiaux en 2017. Lʼévénement aura lieu dans un...
Un nouveau quartier économe en énergie utilise des pompes Xylem
Le quartier de Nya Krokslätt à Göteborg, en Suède, dispose d’une nouvelle solution économe en énergie pour le chauffage et la climatisation de tous les...