It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Traitement combiné des eaux usées et des eaux pluviales

Des solutions pour résoudre les problèmes de capacité d’une station de traitement des eaux usées ou d’un système de collecte

Les égouts combinés causent de graves problèmes de pollution de l’eau lors des événements de débordement d’égouts combinés (CSO). Cela se produit lorsque les débits d’égouts et de ruissellement de surface combinés dépassent la capacité de la station de traitement des eaux usées ou le débit maximal du système qui transmet les sources combinées. Le débordement est souvent déversé dans un plan d’eau récepteur qui combine un mélange variable de déchets humains et industriels non traités, de ruissellements pollués, de débris et de matériaux disséminés qui s’accumulent dans le système de collecte pendant les périodes sèches. Les rejets contiennent une variété de contaminants tels que des produits chimiques, des microorganismes pathogènes, des virus et des kystes qui altèrent la qualité de l’eau et affectent la santé humaine et la faune. Les débordements d’égouts combinés sont la principale source de pollution de l’eau aux États-Unis, avec environ 772 communautés susceptibles en 2017. 

Stations de pompage combinées 

Pour gérer ces débits variables par temps humide dans les réseaux d’égouts, des stations de pompage combinées sont couramment utilisées. Les stations de pompage combinées sont conçues pour gérer les débits d’eaux usées quotidiens ainsi que les eaux pluviales et autres écoulements de surface et sont courantes dans de nombreux réseaux d’eaux usées. Lors de la conception d’une station combinée, vous devez prendre en considération les fluctuations normales du débit du réseau d’eaux usées, ainsi que le débit d’entrée maximal suite à d’importants épisodes pluvieux. Ces deux débits d’entrée peuvent largement varier l’un par rapport à l’autre, et le débit d’entrée maximal peut être bien supérieur au débit normal.

Désinfection pour débordement combiné des égouts 

Dans les situations où le débordement se produit toujours, un traitement supplémentaire, par exemple une désinfection, peut être nécessaire pour réduire les impacts environnementaux. Facteurs à prendre en compte :

  • Qualité des eaux usées rejetées 
  • Effets toxiques potentiels 
  • Facilité d'utilisation et d'entretien 
  • Réglementations régissant les normes résiduelles 

Les débordements d’égouts combinés surviennent par intermittence et varient en débit, ce qui rend difficile l’ajout et la régulation d’un désinfectant chimique. De plus, de nombreuses prises CSO sont situées dans des zones qui ne sont pas facilement accessibles, ce qui conduit à la nécessité d’un système automatique. 

Surveillance et réduction du CSO

En plus de l’infrastructure physique et des approches de traitement, la surveillance et le contrôle prédictif peuvent contribuer à réduire les impacts du CSO.

L’application de gestion des égouts de Xylem Vue offre une visibilité en temps réel des flux de réseau et des prévisions de flux prédictives, ce qui aide les services publics à maximiser la capacité de l’infrastructure existante tout en réduisant le besoin d’améliorations coûteuses du capital et de nouveaux investissements.

La solution aide les services publics à réduire la fréquence et l’ampleur des événements CSO en optimisant l’utilisation de la capacité réseau disponible, en soutenant la conformité aux exigences réglementaires. Il réduit également la probabilité et l’impact des inondations dans les systèmes d’égouts combinés et séparés, améliorant ainsi les niveaux de service et la satisfaction des clients grâce à une meilleure visibilité et un meilleur contrôle opérationnel.