It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Une nouvelle agence Xylem à Toulouse, pour accompagner au plus près les acteurs d’Occitanie dans la préservation de l’eau

septembre 26, 2022

Toulouse, le 26 septembre 2022 – Xylem, acteur mondial des technologies de l'eau, développe sa présence sur le territoire toulousain avec l’ouverture d’une agence à Castelnau d’Estrétefonds.

Un nouveau site étendu sur plus de 7 000 m², sur lequel travaillent une vingtaine d’experts de l’eau, qui accompagnent les collectivités, entreprises et agriculteurs de la région pour les aider à préserver l’eau tout au long de son cycle : pompage, prélèvement, traitement, analyse, distribution, assainissement, détection de fuites.

Xylem-Toulouse.png

Inaugurée en juin*, Xylem Toulouse est l’une des

11 agences de Xylem dans l’hexagone. L’ouverture de cette nouvelle agence marque le 50ème anniversaire de Xylem en Haute-Garonne puisque le premier site de Toulouse avait été ouvert à l’Union (31) en juillet 1972.

Cette nouvelle agence propose notamment, sur plus de 1 200 m2 de bâtiment, un espace de démonstration des équipements et solutions d’analyse et de traitement des eaux claires, eaux potables et eaux usées, proposées par Xylem à l’achat ou à la location.

Xylem répond aux besoins de tous les acteurs qui ont des problématiques de gestion de l’eau : collectivités territoriales, industriels, monde agricole, acteurs du BTP et du génie climatique.

Xylem accompagne notamment une grande majorité des collectivités d’Occitanie, du petit village des Pyrénées aux grandes métropoles régionales, dans tout ou partie de leur besoin de gestion, d’optimisation et de sécurisation des infrastructures de prélèvement, traitement, distribution et assainissement d’eau.

Parmi les projets menés récemment par les équipes Xylem en Occitanie :

  • Depuis plus de 30 ans, fourniture d’équipements pour la commune de Villefranche de Rouergue dans l’Aveyron : pompes pour le transfert des eaux usées, compteurs d’eau pour les bâtiments publics et résidentiels, agitateurs et solutions d’analyse et de traitement pour la station d’épuration locale. Un accompagnement global, sur tout le cycle de l’eau, qui permet à la commune de fournir un service des eaux optimisé et sûr pour les quelques 12 000 usagers.
  • En février 2021, location d’un système d’urgence pour Asteo, délégataire de Toulouse Métropole pour le service public de l’assainissement, afin de dériver les eaux usées lors de l’effondrement d’un des plus gros collecteurs de la ville. Un chantier colossal et particulièrement sensible, sur lequel les services location de Xylem ont dû mobiliser des systèmes de pompage et de dérivation à travers toute l’Europe, pour assurer la sécurité du chantier de réparation et la continuité du service d’assainissement aux usagers.
  • Depuis février 2022, renouvellement des vis d’Archimède de la STEP de Ginestous-Garonne, gérée par Asteo, qui collecte les eaux usées de près d’un million d’équivalent habitants, avec des débits d’eau très conséquents. Une opération de rénovation délicate, qui a lieu tous les 30 ans. La première vis a été remplacée en mars 2022, et la seconde devrait l’être d’ici décembre 2022.

A un moment où chacun réalise, après la sècheresse historique que nous avons vécu cet été, à quel point l’eau est une ressource précieuse à préserver d’urgence, nous sommes heureux que Xylem renforce ses investissements et sa présence en Occitanie avec cette nouvelle agence.

C’est une nouvelle preuve de l’ancrage territorial d’un Groupe qui associe une force de frappe mondiale à une capacité d’intervention au plus près des territoires.

Raphaël Bernardin – Directeur Régional sud-Ouest Xylem, et Maire de la commune de Saint-Sulpice La Pointe.

*Voir le film de l’inauguration de l’agence Xylem Toulouse

Contact presse - Amalthea – Charlotte Gabet - 01 76 21 67 54 – cgabet@amalthea.fr

À propos de Xylem

Xylem (XYL) est un leader mondial dans le secteur des technologies de l’eau, engagé dans le développement de solutions novatrices pour apporter des réponses aux défis les plus critiques de l’eau. Les produits et services de l’entreprise permettent de transporter, traiter, analyser, surveiller et restituer l’eau dans l’environnement naturel pour des secteurs variés tels que les collectivités locales, le bâtiment, l’industrie et l’agriculture. Xylem offre également un portefeuille de solutions de premier plan comprenant des compteurs intelligents, des réseaux de communication et des technologies d’analyse avancée pour les infrastructures de l’eau, du gaz et de l’électricité. Les quelque 16 000 employés de l’entreprise possèdent une grande expertise et se focalisent sur l’identification de solutions complètes et durables. Xylem, dont le siège est situé à Rye Brook (New York), a réalisé un chiffre d’affaires de 4,8 milliards d’US$ en 2020 et opère dans plus de 150 pays avec de nombreuses marques de produits leaders sur le marché.