It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Avec les solutions Xylem, Rennes Métropole améliore la sécurité, l’impact environnemental et la performance énergétique de ses postes de refoulement des eaux usées

juin 27, 2022

Paris, le 28 juin 2022 – Rennes Métropole, qui réunit 43 communes et 450 000 usagers, et Xylem (NYSE:XYL), acteur mondial des technologies de l'eau, déploient depuis plus de 30 ans un partenariat technologique pour mettre en œuvre sur le territoire rennais les meilleures innovations, au service des usagers et de la préservation de la ressource en eau.

Dans ce cadre, la Direction de l’Assainissement de Rennes Métropole, qui gère 25 stations de traitement des eaux usées et 1 460 kilomètres de réseaux gravitaires, a récemment fait appel à Xylem pour moderniser l’un de ses postes de refoulement dans le centre de Rennes. 

Le poste de Constant Véron, est l’un des 61 ouvrages d'eaux usées de la Métropole. Il agit comme un bassin tampon de stockage, en amont de la station d’épuration de Beaurade, plus grande STEP de Bretagne, qui traite les eaux usées de plus de 360 000 habitants.

Equipé de pompes vieillissantes, le poste de Constant Véron était régulièrement à l’origine de déversements dans la Vilaine, les équipements en place n’étant plus en capacité d’absorber le flux entrant, notamment en cas d’orage. 

Pour résoudre cette problématique, le service assainissement avait deux possibilités : soit engager des travaux d’agrandissement du bassin ; soit remplacer ses pompes pour des technologies plus innovantes et plus puissantes, permettant de conserver un bassin tampon de petite taille.  

Compte tenu du dimensionnement des travaux à réaliser pour agrandir le bassin, et de la gêne que cela aurait occasionné pour les usagers, Rennes Métropole a préféré travailler sur un remplacement des pompes.

Metro Rennes.jpg

Les 2 pompes Flygt Concertor en fosse sèche dans le poste Constant Véron à Rennes

Son partenariat historique avec Xylem sur ce type de matériels l’a alors amené à choisir deux pompes Flygt Concertor, installées en fosse sèche, couplées à une armoire électrique automatisée (module Xylem XPC).

Depuis l’installation de cette solution innovante, en septembre 2020, Rennes Métropole constate des bénéfices importants en termes : 

  • Environnemental: Réduction drastique des déversements dans la Vilaine (17 en 2018 – 7 en 2021 – 0 à ce jour en 2022);
  • Economique: Consommation électrique stable depuis 2020, malgré un mètre cube transité bien supérieur;
  • Opérationnel: maintenance facilitée par la pose en fosse sèche rendant les équipements accessibles aux agents, et gestion automatique des débits et puissance de pompe en fonction des aléas, grâce à la sonde radar positionnée dans la bâche ou le bassin.

Rennes Métropole prévoit l’installation dans les prochains mois d’une 3ième pompe Flygt Concertor dans ce poste, ce qui devrait permettre d’éliminer totalement les risques de déversement. 

« La préservation de l’eau et de l’environnement est l’une des missions clés de la Direction de l’assainissement de Rennes Métropole. Grâce aux choix techniques innovants engagés avec Xylem, le poste Constant Véron servira à l’avenir de poste modèle à l’échelle de la Métropole, afin d’engager des modernisations comparables sur d’autres zones. »


Contact presse

Amalthea
Coradine Sersiron
04 26 78 27 15
csersiron@amalthea.fr 

À propos de Xylem

Xylem (XYL) est un leader mondial dans le secteur des technologies de l’eau, engagé dans le développement de solutions novatrices pour apporter des réponses aux défis les plus critiques de l’eau. Les produits et services de l’entreprise permettent de transporter, traiter, analyser, surveiller et restituer l’eau dans l’environnement naturel pour des secteurs variés tels que les collectivités locales, le bâtiment, l’industrie et l’agriculture. Xylem offre également un portefeuille de solutions de premier plan comprenant des compteurs intelligents, des réseaux de communication et des technologies d’analyse avancée pour les infrastructures de l’eau, du gaz et de l’électricité. Les quelque 16 000 employés de l’entreprise possèdent une grande expertise et se focalisent sur l’identification de solutions complètes et durables. Xylem, dont le siège est situé à Rye Brook (New York), a réalisé un chiffre d’affaires de 4,8 milliards d’US$ en 2020 et opère dans plus de 150 pays avec de nombreuses marques de produits leaders sur le marché.