It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Grand système de pompage Flygt

Grand système de pompage Flygt

Un grand système de pompage Flygt est une solution intégrée conçue pour des stations critiques confrontées à des défis quotidiens exceptionnels. 

Une solution complète, de la pompe à la surveillance

Avec l'augmentation de la demande des services d'eau, des stations de relevage et des usines de traitement des eaux usées en équipements fiables, le besoin en technologies innovantes ne pourrait être plus grand. 

Ce système offre une combinaison de roue N autonettoyantes et anticolmatage, d'entraînements refroidis en boucle fermée hautement efficaces et d'une surveillance améliorée, avec l’accent mis sur la maintenance préventive et la gestion des équipements. Pour les applications horizontales, il existe une prise de service brevetée conçue en pensant à l'opérateur, permettant d’ajuster les écarts de roue, inspecter les jeux ou enlever les débris.

Le grand système de pompage Flygt permet de mieux planifier l'utilisation des ressources, de minimiser la consommation d'énergie et d'assurer un fonctionnement exempt de problèmes.

Télécharger la brochure

Grands systèmes de refroidissement des pompes, surveillance et installation

Pumps