It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Let's Solve Water - A Xylem Blog

Most boat owners are familiar with manual toilets and how they operate. It’s a very simple mechanism: no electricity is needed, operation is like that of a...

Tous les billets dans Let's Solve Water Blog

En matière de location de pompes Xylem, chaque heure est une heure ouvrable. Oubliez les horaires d’ouverture « de 9 h à 17 h » et les messages de répondeur...

Pendant longtemps, la pompe de six pouces (15,24 cm)a été le modèle le plus utilisé de Xylem. Notre version standard, la CD150M, a subi des changements avec...

Si vous aviez une question concernant le passement de jambe en football, préféreriez-vous la poser à un vendeur d’articles de sport ou à une joueuse d’une...

En matière d’ouragans , la seule certitude est l’incertitude. Cela s’est encore confirmé ce mois-ci lorsque l’ouragan Joaquin a laissé planer le doute pendant...