It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon : une hypervision pour anticiper les risques d’inondation à l’échelle du territoire

Le SIBA déploie Xylem Vue pour exploiter ses données et ses modèles hydrauliques dans un environnement commun, avec un objectif : améliorer l’anticipation des phénomènes naturels et disposer d’une vision prédictive du risque d’inondation sur le Bassin d’Arcachon.

Défi 

Le Bassin d’Arcachon est soumis à des phénomènes hydrauliques complexes. Précipitations, remontées de nappe, cours d’eau, niveaux marins et submersions peuvent se combiner et affecter le territoire ainsi que le fonctionnement du système de collecte des eaux pluviales.

Pour mieux caractériser ces interactions, le SIBA (Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon) a constitué au fil des années un patrimoine important de données, d’études et de modèles. Il dispose notamment d’un modèle hydraulique territorial qui permet de représenter les réseaux, les cours d’eau et les écoulements en surface, tout en prenant en compte la pluie, les conditions marines et le contexte hydrogéologique.

Le projet vise à rendre cette connaissance directement utilisable pour la surveillance et la prévision. Les équipes doivent pouvoir disposer rapidement d’une vision claire de la situation hydraulique sur le territoire et de son évolution probable dans les prochaines heures.

L’un des objectifs est ainsi de disposer d’une prévision jusqu’à 72 heures, régulièrement actualisée, afin d’identifier les secteurs susceptibles d’être touchés et de mieux anticiper les situations à risque.

 Solution  

Le projet est porté par le groupement Xylem - Prolog Ingénierie. Prolog Ingénierie travaillera notamment sur l’amélioration et l’optimisation des modèles hydrauliques existants sous InfoWorks ICM.  Intégrés à Xylem Vue, ces modèles pourront être alimentés automatiquement par les données disponibles et utilisés de manière opérationnelle pour produire des prévisions régulièrement actualisées.

Le SIBA prévoit de s’appuyer sur Xylem Vue pour réunir dans une même plateforme les données nécessaires à la surveillance du territoire : pluie, prévisions météorologiques, niveaux de nappe et de la mer, données des ouvrages et résultats des modèles hydrauliques.

À partir de ces informations, la plateforme permettra de simuler l’évolution de la situation jusqu’à 72 heures à l’avance et de visualiser directement sur une carte les secteurs susceptibles d’être touchés par une inondation. Les équipes disposeront ainsi d’une information facilement accessible pour suivre la situation, identifier les zones nécessitant une attention particulière et préparer leurs actions.

Xylem Vue permettra également de suivre les différents aléas auxquels le Bassin d’Arcachon est exposé, notamment les fortes pluies, les remontées de nappe, la submersion marine et l’érosion. Ces informations seront présentées à travers des cartes, des indicateurs et des niveaux de vigilance adaptés aux besoins des équipes.

Les événements passés pourront également être rejoués et conservés afin de faciliter leur analyse et d’enrichir progressivement la connaissance du territoire. Les équipes pourront ainsi revenir sur un épisode particulier pour mieux comprendre les phénomènes observés et capitaliser sur les retours d’expérience.

Résultats attendus

Avec cette plateforme, le SIBA disposera d’une vision partagée des conditions hydrauliques à l’échelle du Bassin d’Arcachon, alimentée par les mesures disponibles, les prévisions et les résultats de modélisation.

La solution permettra notamment :

  • d’anticiper jusqu’à 72 heures les secteurs susceptibles d’être exposés à une inondation ;
  • d’identifier plus rapidement les zones à surveiller lors d’un événement météorologique sensible ;
  • d’exploiter au quotidien les modèles hydrauliques existants, à partir de données régulièrement actualisées ;
  • de capitaliser sur les événements passés pour améliorer la connaissance du territoire et préparer les épisodes futurs.

Cette approche permet notamment de valoriser des modèles hydrauliques et des données déjà disponibles au sein d’une collectivité en les rendant directement exploitables pour la surveillance et la prévision. Elle peut ainsi être adaptée à d’autres territoires confrontés à des problématiques d’inondation et disposant déjà d’un patrimoine de données et de modélisation.