It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Eau d’Azur : la première plateforme d’hypervision en France renforce la résilience du système d’eau potable de Nice

Défi 

Nice Métropole fait face à des alertes de sécheresse répétées et est confrontée à aux problématiques de pertes en eau sur les réseaux. Dans ce contexte, la digitalisation du système d’alimentation en eau potable est essentielle pour améliorer la capacité de résilience face à la sécheresse. Cela passe par la réduction des coûts d’exploitation, l’optimisation énergétique, la réduction des fuites et la détection des anomalies en temps réel.

L’objectif global d’Eau d’Azur est de sécuriser l’alimentation en eau potable à plus de 500 000 habitants de manière pérenne, malgré les aléas climatiques.

Solution 

La Métropole de Nice met place une plateforme d’hypervision, basée sur la technologie Xylem Vue, pour accroître l’efficacité, la durabilité et la résilience en offrant une vue unifiée et en temps réel du réseau d’eau. Le projet permet de digitaliser les 3 000 kilomètres de réseau et de créer son jumeau numérique, afin d’utiliser les technologies d’IA les plus avancées pour optimiser son fonctionnement.

Au cœur du projet se trouve un système de gestion numérique de l’eau qui intègre des milliers de points de données issus de capteurs et de compteurs intelligents dans une plateforme modulaire et interopérable. Le système, Xylem Vue, offre aux opérateurs une vision en temps réel permettant de détecter les anomalies, anticiper les perturbations, développer la maintenance prédictive et réagir plus rapidement à des problèmes tels que les défaillances d’équipements ou les pics soudains de demande.

Les applications d’intelligence artificielle (IA) intégrées à la plateforme visent à prévoir la demande et la disponibilité en eau, optimiser le prélèvement et le traitement, et soutenir des décisions plus rapides et fondées sur les données. Une interface simplifiera les données complexes pour fournir aux opérateurs des recommandations exploitables, rendant le système plus intelligible et plus accessible.

Résultats 

Le projet créera le premier réseau d’eau intelligent de France, établissant une référence nationale pour des systèmes hydriques intelligents et durables. Il s’appuie sur l’innovation numérique pour transformer les opérations quotidiennes et renforcer la résilience des communautés face aux futurs défis liés à l’eau, contribuant ainsi aux objectifs climatiques nationaux.

La plateforme d’hypervision assure une surveillance en temps réel de près de 3 000 kilomètres de réseau afin de réduire les pertes d’eau, diminuer la consommation d’énergie et garantir un approvisionnement fiable. Grâce à ce projet, les habitants bénéficieront de moins d’interruptions de service, de réparations plus rapides et d’alertes plus intelligentes en période de crise.

Le projet « Agir et Innover pour l’Eau » a reçu une subvention de 4 millions d’euros de l’ADEME dans le cadre du Plan France 2030. Il est le fruit du partenariat entre Eau d’Azur, le service de l’eau et de l’assainissement de la Métropole Nice Côte d’Azur, Xylem et l’Université Côte d’Azur.

« La connaissance de la ressource en eau est un enjeu primordial pour agir sur sa gouvernance et ses usages. C’est en agissant et en innovant ensemble avec les acteurs du territoire que nous parviendrons à relever ces défis et apporter des solutions pour gérer toujours plus durablement cette ressource et anticiper son devenir. »
Jeanick Brisswalter, Président de l’Université Côte d’Azur