It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
Combattre les PFAS grâce à des technologies de l’eau éprouvées

Combattre les PFAS grâce à des technologies de l’eau éprouvées

Les dirigeants de Xylem donnent leur avis sur l’impact d’une nouvelle réglementation sur les PFAS aux États-Unis et sur la façon dont les exploitants du secteur de l’eau utilisent des solutions avancées pour résoudre le problème des PFAS dans leurs collectivités.

L’Agence pour la Protection de l’Environnement américaine (EPA) a récemment instauré une réglementation inédite afin d’établir des limites juridiquement contraignantes pour certains PFAS dans l’eau potable. Les PFAS, également connus sous le nom de « polluants éternels », sont des produits chimiques manufacturés qui résistent à la dégradation dans l’environnement. Ils sont couramment utilisés dans l’industrie et les produits de consommation. Pour appuyer la nouvelle réglementation, l’EPA a également annoncé un nouveau financement de près d’un milliard de dollars pour les États et les territoires afin de leur permettre de mettre en œuvre les tests et le traitement des PFAS dans les services publics de distribution d’ eau et d’aider les propriétaires de puits privés à remédier à la contamination par les PFAS.

La nouvelle réglementation a des répercussions considérables sur les services de distribution d’eau qui doivent réduire les niveaux de PFAS et satisfaire à de nouvelles exigences en matière d’information du public. L’EPA estime qu’entre 4 100 et 6 700 services publics de distribution d’eau, desservant jusqu’à 105 millions de personnes, devront prendre des mesures pour réduire les PFAS qui dépassent les normes réglementaires.

Ce que la réglementation indique, les solutions disponibles

Lors d’un récent webinaire de Xylem, Radhika Fox, conseillère principale chez Xylem et ancienne administratrice adjointe du bureau de l’eau de l’EPA, et Snehal Desai, vice-président principal, responsable de la croissance et de l’innovation, ont discuté des répercussions de la nouvelle règlementation sur les opérateurs du secteur de l’eau, ainsi que des solutions fiables qu’ils peuvent mettre à profit pour assurer la mise en conformité et protéger leurs collectivités.

« Maintenant que la réglementation est définitive, le temps presse » a déclaré Mme Fox. Les réseaux de distribution d’eau auront trois ans pour effectuer des tests et des contrôles. Ils doivent déterminer si les PFAS sont présents dans leur eau potable à des niveaux supérieurs aux niveau maximaux de contamination (NMC) qui ont été fixés, et informer le public de ce qu’ils ont trouvé, a-t-elle ajouté. Dans les cinq ans, « s’ils détectent des PFAS à des niveaux plus élevés que les NMC, ils doivent apporter une solution technologique et des améliorations à l’infrastructure afin que l’eau soit traitée pour éliminer ces PFAS. »

« La bonne nouvelle, c’est que nous savons qu’il existe aujourd’hui des solutions qui peuvent nous aider à relever le défi de ramener les niveaux de PFAS à hauteur des NMC, voire à un niveau encore plus bas, a déclaré M. Desai. Il a précisé que les meilleures technologies actuellement disponibles pour résoudre le problème sont le charbon actif granulaire et les résines échangeuses d’ions, et que dans certains cas, l’osmose inverse est également applicable.

3 exploitants du secteur de l’eau ouvrent la voie vers la résolution des problèmes liés aux PFAS

Xylem travaille depuis plus de 10 ans sur des solutions contre les PFAS, déployant plus de 80 projets de décontamination des PFAS rien qu’aux États-Unis pour des clients municipaux et industriels. Découvrez ci-dessous trois clients de Xylem qui donnent le ton et aident à résoudre le problème des PFAS pour leurs communautés grâce à la technologie et à l’innovation :

  • Stratmoor Hills Water & Sanitation District (SHWSD), qui gère une combinaison de sources d’eau de surface et d’eau souterraine dans les contreforts du Mont Cheyenne, au sud de Colorado Springs, a déployé un traitement sélectif par échange d’ions visant à contrer la menace que représentent le PFOA et le PFOS, deux des composés PFAS couramment pointés du doigt pour les inquiétudes qu’ils soulèvent. Grâce à la technologie d’échange d’ions sélectif à usage unique, la compagnie a réduit les contaminants à des niveaux inférieurs aux limites de conformité et a atténué les problèmes de qualité de l’eau pour ses clients. En savoir plus.

  • En Californie, le Orange County Water District (OCWD) a déployé plus de 30 cuves pour retirer les PFAS grâce à des absorbants, à la suite d’une modification de la législation californienne en 2020. Les cuves ont été raccordées aux puits d’eau potable existants pour permettre aux différents districts de continuer à fournir de l’eau potable en respectant les normes à plus de 2,5 millions de clients. En savoir plus.

  • Dans l’État du Maine, le Kennebunk, Kennebunkport & Wells Water District (KKWWD) a adopté une approche volontariste après avoir détecté des PFAS dans l’un des puits d’approvisionnement de son réseau. KKWWD a travaillé avec Xylem pour déployer un système à base de charbon actif granulaire qui a traité plus de 757 000 mètres cubes d’eau afin d’atteindre les objectifs de traitement de l’eau potable de la société. En savoir plus.

En savoir plus sur les Solutions de Xylem concernant les PFAS, y compris le nouveau système mobile MitiGATOR™