It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Des systèmes de pompage économes en énergie

Des systèmes de pompage économes en énergie

Gavin Westworth, de Xylem, a conçu un indice qui pourrait révolutionner l’audit et le diagnostic des systèmes de pompage. Grâce à sa formule, il est possible de déterminer rapidement si un système présente un bon rendement.

« Je travaille dans le secteur des pompes depuis plus de 40 ans et je reste convaincu que l’analyse de chacun des constituants d’un système de pompage pour s’assurer que tous fonctionnent ensemble de manière efficace et performante est une activité gratifiante », affirme Gavin Westworth, avec son chaleureux accent écossais. Plus de 20 % de l’énergie mondiale est utilisée pour le pompage et son coût augmente sans cesse, c’est pourquoi Gavin Westworth sait à quel point il est important que ces systèmes soient bien installés et fonctionnent correctement. 

En tant que responsable Energie chez Xylem, l’Écossais comprend tout à fait l’intérêt d’effectuer des audits énergétiques chez ses clients pour savoir en quoi leurs systèmes sont efficaces et en quoi ils le sont moins. « Récemment, je me suis penché sur les pompes d’eaux usées pour lesquelles les possibilités d’amélioration du rendement sont nombreuses », explique-t-il. 

« Mais si l’on souhaite réaliser un audit énergétique pour un service de distribution d’eau qui dispose de 500 à 1000 stations de pompage, comment identifier celles qui ont besoin d’une analyse approfondie sans mobiliser de dépenses importantes ? » 

C’est pourquoi il a créé une formule baptisée Westworth-Flygt Pumping Systems Efficiency Index (Indice de rendement des systèmes de pompage Westworth-Flygt). 

Un outil pour une première évaluation

L’indice est utilisé pour effectuer une évaluation préliminaire. Les données saisies sont des informations de base que le client peut trouver sans difficulté. Il peut s’agir d’informations photographiées à un moment précis ou de données recueillies sur une longue période. 

« Ma formule indique rapidement que le système ne fonctionne pas de manière efficace mais elle ne précise pas pourquoi, ajoute M. Westworth. Elle classe le système dans des catégories très larges (très mauvais/mauvais/pas très bon/bon/excellent), ce qui permet de savoir si un examen approfondi est nécessaire. Si c’est le cas, nous nous rendons sur place et nous étudions le système en détail. » 

Cet indice peut être utilisé pour n’importe quel système de pompage (pour liquides clairs ou non), quel que soit le nombre de pompes. Il se contente d’analyser le rendement du système et la quantité d’énergie ou de courant qu’il consomme. 

Pour Gavin Westworth, il est surprenant que personne n’ait pensé à un tel outil avant lui. « C’est du bon sens, tout simplement. Deux ou trois heures m’ont suffi à créer la formule et cela fait maintenant deux ans que je l’utilise. » 

Un indice utile pour l’ensemble du secteur 

Alors que Gavin Westworth avait facilement trouvé une solution, d’autres personnes dans l’industrie étaient à la recherche d’une formule de ce type. Le ministère britannique de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales (DAFRA) avait constaté la possibilité et la nécessité de réduire la consommation énergétique des systèmes de pompage pour les eaux usées et qu’un outil d’appréciation était nécessaire. Il avait l’intention de lancer un appel d’offres auprès des universités et des entreprises pour concevoir cet outil. 

Lorsque Bob Went, un collègue de Gavin Westworth, lui a parlé de cela, notre Écossais s’est exclamé : « Attends un peu, Bob. J’ai déjà créé cette formule. » 

Ensuite, M. Westworth a été convoqué au ministère pour une réunion et, comme il l’explique : « un murmure d’étonnement a parcouru l’assemblée quand ils se sont rendu compte que c’était exactement ce dont ils avaient besoin et que je n’avais jamais rendu publique ma découverte. » 

Depuis, l’employé de Xylem a été invité à présenter son indice à des conférences et de nombreuses compagnies de distribution d’eau lui ont demandé de parler à leurs équipes. Bien entendu, lui-même continue d’utiliser l’indice avec les clients de Xylem. Ce dernier est également recommandé par la British Pump Manufacturing Association ainsi que par Europump en Europe. Il est possible qu’il soit intégré à la norme ISO 14414 sur l’évaluation énergétique des systèmes de pompage. 

« Tout ceci est vraiment gratifiant, se réjouit M. Westworth. Le plus intéressant, c’est que Xylem apparaît à ses clients sous un jour nouveau. Lorsque je leur présente l’indice et que je leur explique de quelle manière il peut améliorer leurs systèmes de pompage, ils ne nous considèrent plus comme un fournisseur de produits et de services mais comme une entreprise qui s’efforce de les aider à réduire leurs coûts et leur consommation d’énergie. Lorsque des économies importantes sont réalisées, je me sens réellement utile. » 

Pour en savoir plus sur les audits énergétiques de Xylem, cliquez ici:

http://www.xylemtotalcare.com/offerings/inspection-auditing/

 

par Jane Christie-Smith