It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

En Argentine, les pompes Godwin ont permis de sauver une raffinerie de pétrole inondée

En Argentine, les pompes Godwin ont permis de sauver une raffinerie de pétrole inondée

L’année dernière, alors que Buenos Aire était frappée par une violente tempête, la raffinerie de pétrole d’Ensenada, gérée par l’État, a été touchée par un incendie et a vu sa station de pompage et ses chemins d’accès complétement inondés. Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), qui exploite les installations, a chargé Xylem de procéder à l’assèchement de la raffinerie pour rétablir son fonctionnement dans les meilleurs délais. 

Quatre des pompes d’épuisement Godwin  ont pompé au total 208 000 mètres cubes d’eau. Après cette opération, YPF a acheté 15 pompes d’épuisement Godwin à haute puissance afin de se tenir prêt en cas d’autres inondations éventuelles. 

« Le site d’Ensenada est une raffinerie importante, d’une capacité de 188 000 barils de pétrole par jour », déclare Gustavo Chaab, Directeur de la raffinerie pour YPF. « Il est donc vital qu’un site de cette taille ait la capacité de retrouver rapidement un fonctionnement normal après un tel incident. Les pompes Godwin que nous avons achetées nous assurerons d’être totalement préparés si un tel événement devait se reproduire à l’avenir. » 

Avec 20 000 produits destinés à la location, Xylem propose au niveau mondial une offre complète de pompes d’épuisement submersibles et de surface pour répondre aux besoins et exigences du marché. 

par Simon