It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Eau ultra-pure pour les produits pharmaceutiques

Respecter systématiquement les normes du secteur et vos objectifs de développement durable

Dans la fabrication pharmaceutique, la pureté de l’eau est essentielle. Chaque lot, chaque processus et chaque patient dépend de l’eau qui répond aux normes internationales les plus exigeantes du secteur. À mesure que l’industrie évolue, que les réglementations se renforcent et que les objectifs de durabilité augmentent, les fabricants doivent atteindre une pureté exceptionnelle, tout en améliorant l’efficacité et en contrôlant les coûts.

L’obtention et le maintien d’une eau d’une grande pureté, exempte de contaminants ioniques, de composés organiques et d’impuretés microbiennes, exigent un processus de traitement extrêmement fiable et affiné. Les paramètres tels que la conductivité et le carbone organique total (TOC) doivent être surveillés en permanence et gérés avec soin. Le respect des normes requises implique généralement des technologies de purification en plusieurs étapes, y compris le traitement UV et la déionisation, toutes intégrées pour fournir des performances constantes.

C’est là que Xylem intervient.

Forts de plusieurs décennies d’expérience et de technologies éprouvées, nos experts travaillent en étroite collaboration avec les fabricants pour concevoir, optimiser ou mettre à niveau des systèmes qui améliorent la qualité de l’eau, augmentent la fiabilité et réduisent les coûts d’exploitation totaux. Qu’il s’agisse d’une nouvelle installation de construction, d’une capacité d’expansion ou d’une rénovation de l’infrastructure vieillissante, les technologies de traitement avancées de Xylem et son réseau de services mondial garantissent des performances à long terme et une tranquillité d’esprit.

Électroionisation continue (CEDI)

CEDI est la technologie de pointe pour la production d’eau ultrapure. Il remplace l’échange d’ions à base chimique par un processus électrochimique combinant des membranes de résine, d’électricité et d’échange d’ions pour éliminer les impuretés ionisées ou ionisables, y compris le dioxyde de carbone, le bore et la silice. Contrairement aux processus traditionnels, tels que la déionisation à lit mixte, le CEDI est un processus continu à faible consommation d’énergie qui évite le recours à des régénérants chimiques, offrant une large gamme d’avantages en termes d’efficacité, de sécurité et de coûts aux fabricants.

Ultraviolet (UV)

La technologie UV joue un rôle essentiel dans la production d’eau ultrapure. Il constitue une méthode puissante et sans produit chimique de contrôle de la contamination microbienne et de réduction du carbone organique total (TOC). Sans traitement, le COT, présent dans toutes les eaux non traitées, agit comme un nutriment pour les microorganismes. Même de faibles augmentations du COT peuvent entraîner des augmentations importantes des bactéries. La lumière UV perturbe l’ADN des microorganismes, empêchant leur croissance, tandis que des longueurs d’onde UV spécifiques décomposent les composés organiques traces. Grâce à la technologie UV, les fabricants bénéficient d’une couche de protection supplémentaire, ce qui contribue à maintenir une qualité de l’eau constante pour soutenir la conformité réglementaire.