It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Au sujet d'Aanderaa

Aanderaa est née de la nécessité de réaliser des mesures fiables dans les environnements les plus difficiles de la planète. Fondée au début des années 1960 par Ivar Aanderaa, la marque Aanderaa est rapidement devenue synonyme de solutions d'instruments robustes et fiables pour les mesures océanographiques et autres mesures environnementales. Aujourd'hui, faisant partie de Xylem, Inc., la réputation d'Aanderaa en matière de qualité des données, de fiabilité et d'excellent service client continue de répondre au besoin mondial de disposer de solutions de capteurs et de systèmes plus performantes, plus intelligents et plus robustes pour le milieu marin.

Histoire

Dans les années 1960, Ivar Aanderaa, le fondateur de l'entreprise, a joué un rôle déterminant dans plusieurs inventions indispensables pour résoudre les défis de l'exploration des grands fonds marins. Le besoin initial était de concevoir un instrument capable de mesurer les courants océaniques sur de longues périodes à de grandes profondeurs. Dans les profondeurs océaniques, les défis sont nombreux, notamment la pression, la corrosion et d'autres forces de la nature. En fin de compte, il fallait fournir de l'énergie et un moyen d'enregistrer les données. Aanderaa, en collaboration avec l'Institut Christian Michelsen, a développé les technologies nécessaires, notamment le premier convertisseur analogique-numérique pouvant s'insérer dans un tube de pression capable de résister aux profondeurs océaniques profondes. Cette invention révolutionnaire garantissait un fonctionnement à faible consommation d'énergie avec une technologie de capteur fiable et a permis à l'instrumentation d'Aanderaa d'être déployée pendant plusieurs années tout en enregistrant des données en continu. Ces premières inventions ont donné le ton à ce qui est devenu une réputation légendaire de durabilité et de fiabilité de l'instrumentation.

Les premières séries de courantomètres à long déploiement

En 1968, quatre courantomètres ont été déployés dans la mer de Weddell pour un projet d'un an visant à observer la plus grande source d'eau de fond de l'Atlantique. En raison de conditions de glace défavorables, les courantomètres n'ont pu être récupérés que 5 ans plus tard, soit 4 ans plus tard que prévu. Deux des quatre courantomètres ont été récupérés et malgré les 5 ans passés en mer, les bandes contenaient 12 000 opérations horaires de données de qualité. Il s'agissait à l'époque de la plus longue série chronologique jamais obtenue et la nouvelle s'est répandue parmi les scientifiques du monde entier au sujet des courantomètres Aanderaa. Fournir des données de déploiement fiables à long terme a été la vision d'Aanderaa depuis le tout début et jusqu'à aujourd'hui.

Aanderaa aujourd'hui

En octobre 2011, avec la finalisation de la scission de Xylem avec ITT, Aanderaa Data Instruments est officiellement devenue une partie de Xylem, Inc. 

Aanderaa a alors commencé un nouveau chapitre en tant que membre d'une société mondiale de premier plan dans le domaine des technologies de l'eau avec 22 000 employés dans 45 pays, avec des opérations dans plus de 150 pays. 

Le nom Xylem est dérivé du grec classique et fait référence aux tissus de soutien qui aident à transporter l'eau et les nutriments des racines d'une plante à ses feuilles.

;