It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Relever les défis liés à l’eau dans un hôpital russe dédié au COVID-19

Relever les défis liés à l’eau dans un hôpital russe dédié au COVID-19

Alors que le COVID-19 se propageait à travers le pays, la Russie a pris des mesures pour se préparer à un afflux massif de patients, y compris la construction de nouveaux centres entièrement dédiés au virus. La construction d’un nouvel hôpital consacré au Coronavirus a débuté en mars près de Moscou. Cet énorme projet a été achevé en à peine plus d’un mois. Le nouvel établissement comprend 12 bâtiments répartis sur une surface de 70 000 mètres carrés. Il dispose de 500 lits, dont 250 en soins intensifs. Ce centre pour maladies infectieuses, qui comprend des dortoirs pouvant accueillir 1 000 membres du personnel, est équipé de fournitures et d’équipements médicaux de pointe.

Le défi

Les eaux usées de l’hôpital proviennent de sources variées : chambres communes, services cliniques, blocs opératoires, laboratoires, unités de soins intensifs et blanchisseries. Elles contiennent des matériaux non biologiques et fibreux liés aux différents usages et résidus médicaux.

Afin de mettre en place des capacités de traitement des eaux usées efficaces, l’hôpital avait un besoin immédiat de stations de pompage des eaux usées, ainsi que d’un bassin de réaction pour la désinfection, d’un système de prétraitement avant déversement dans le réseau d’assainissement de la ville, sans oublier l’installation d’un réseau d’eau potable et d’eau de chauffage.

La solution

En partenariat avec son distributeur, RDE, Xylem a livré 11 pompes pour eaux usées afin qu’elles soient installées dans les trois nouvelles stations de pompage des eaux usées : huit Flygt N 3127 et trois Flygt N 3069. Ces pompes sont équipées de la technologie hydraulique Adaptive N® qui assure une efficacité durable et permet de réduire la consommation d’énergie de 25 % indépendamment du point de fonctionnement ou de la vitesse de rotation.

Dans la mesure où les eaux usées du nouvel hôpital sont prétraitées chimiquement avant d’être rejetées dans le réseau d’assainissement, Xylem a également fourni 12 agitateurs Flygt 4640 qui assurent le processus de désinfection dans le bassin de réaction. Les bassins sont enterrés et Xylem doit s’assurer que tout le volume pris en charge dans le bassin soit agité de manière qualitative et que l’entretien puisse être réduit au minimum pendant les périodes de fonctionnement.

Dans le cadre de sa prestation, Xylem a effectué les calculs et le positionnement des agitateurs Flygt. L’entreprise a également aidé le consultant en charge de l’élaboration du projet à atteindre la performance requise et à utiliser le plan de bassin existant sans effectuer de modifications structurelles. Pour les réseaux d’eau potable et d’eau de chauffage, Xylem a livré quatre pompes Lowara Ecocirc XL à haut rendement.

Effet et bénéfices

L’installation de l’équipement procuré à l’hôpital par Xylem a permis de gérer correctement les eaux usées dans une période où l’établissement était sous haute tension.

« Le nouveau réseau d’eaux et d’eaux usées, que nous avons eu l’honneur de fournir durant la pandémie, a bénéficié à l’hôpital et ses patients, ainsi que plus largement à la région moscovite, déclare Grigory Erantsev, directeur général de Xylem pour la Russie, la Biélorussie et le Kazakhstan. L’eau joue un rôle essentiel dans la santé publique et Xylem est fier d’aider ses clients et leurs partenaires à résoudre leurs problèmes liés à l’eau.