It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Un parc aquatique réduit sa consommation de chlore et d’énergie

Un parc aquatique réduit sa consommation de chlore et d’énergie

Dans les piscines publiques, la qualité de l’eau et le bien-être des nageurs constituent la priorité absolue. Au parc aquatique H2O de Herford, en Allemagne, un système UV Wedeco est utilisé pour réduire la consommation de chlore et d’énergie, tout en garantissant la qualité de l’eau. Le nouveau système Wedeco basse pression du parc aquatique consomme 10 % de l’énergie d’un système moyenne pression et améliore l’odeur de la piscine.

Lorsque le chlore est utilisé dans les piscines, il peut s’associer à l’ammoniac et aux composés organiques pour former des chloramines qui irritent la peau et les yeux des nageurs. Le parc aquatique H2O de Herford, exploité par un organisme public, souhaitait trouver une solution qui réduisait les composés chlorés tout en respectant la réglementation allemande en matière de traitement.

Grâce aux systèmes UV, les piscines peuvent réduire la consommation de chlore et éviter les irritations. Cela diminue également le volume d’eau douce à ajouter à la piscine, ce qui réduit l’énergie nécessaire pour chauffer l’eau. L’organisme public qui exploite le parc de Herford a contacté Xylem afin de trouver une meilleure solution de traitement.

Moins de chlore dans la piscine grâce au système UV Wedeco

« Au cours d’un long processus de consultation, nous avons étudié les paramètres et conçu une solution sur mesure, explique Carlos Silva, directeur régional des ventes, technologies de traitement, chez Xylem. Nos systèmes basse pression décomposent les monochloramines afin qu’ils ne soient plus combinés. Ainsi, on ajoute moins de chlore dans l’eau de la piscine, ce qui réduit la quantité de dichloramines et de trichloramines. »

Au départ, l’organisme public de Herford a testé le système Wedeco dans le cadre d’un contrat de location. Il a rapidement été convaincu de son efficacité et en a donc fait l’acquisition. La location lui a permis de tester la solution UV basse pression sans prendre le risque d’un investissement important. Les systèmes UV de Xylem peuvent également être loués pour une courte période après une défaillance des systèmes de filtration ou une décontamination des filtres.

Le système UV basse pression désinfecte l’eau efficacement

Le parc aquatique H2O de Herford utilise un système de désinfection WedecoBX650e (débit : 400 m³/h) intégré à son circuit de circulation de l’eau ainsi qu’un système de désinfection par UV Spektron900e (débit : 600 m³/h) que les visiteurs ne voient pas.

Le système de traitement par UV inactive 99,99 % des pathogènes présents dans l’eau. Cela résout des problèmes tels que l’accumulation de microbes sur les systèmes de filtration qui pourrait causer des difficultés. La contamination microbienne de la piscine peut être évitée dès le départ, ce qui permet de réduire la quantité de chlore nécessaire et de chloramines combinées.

La réglementation allemande recommande l’utilisation de systèmes moyenne pression bien que ceux-ci consomment beaucoup plus d’énergie. Le système Wedeco basse pression installé dans le parc aquatique ne consomme quant à lui que 10 % de l’énergie totale requise pour un système moyenne pression équivalent. En outre, le système de contrôle OptiDose améliore l’efficacité énergétique en adaptant l’intensité des UV à la qualité de l’eau.

Diminution de l’odeur et effets positifs à long terme grâce au système Wedeco

« Très peu de temps après la mise en service de l’équipement, le personnel du parc aquatique a signalé une diminution notable de l’odeur », indique Friedrich Peters, directeur technique au parc aquatique H2O de Herford. 

La durée de vie de l’équipement Wedeco installé à Herford est estimée à plus de 20 ans. Les lampes UV fonctionnent généralement sans aucun problème pendant un an et demi à deux ans, soit deux fois plus longtemps que les autres solutions.